Descrizione della funzione La funzione Power Controller è una funzione opzionale integrata nel release che consente di gestire i carichi di un'installazione in base al consumo energetico, con lo scopo di ridurre i consumi e ottimizzare l'efficienza energetica. Il Power Controller controlla i carichi e i generatori in tempo reale (fino a quindici carichi) e correla il consumo medio di energia durante un intervallo di tempo preimpostato dall'utente con la potenza stabilita nel contratto di fornitura.
Questa funzione impedisce che il limite contrattuale di consumo energetico venga superato dai seguenti fattori di valutazione:
la misura cumulativa dell'energia consumata dall'installazione
stima dell'energia consumata alla fine dei periodi di monitoraggio in cui il periodo di fatturazione dell'energia elettrica è suddiviso
Controllo automatico del carico, cioè disconnessione temporanea dei carichi a priorità inferiore se la potenza supera le soglie di monitoraggio derivate dai parametri imposti (limite di potenza e periodo di monitoraggio)
riconoscimento automatico dei periodi di monitoraggio sulla base dell'orologio interno dell'unità o di un segnale di sincronizzazione esterno, con reset e riavvio dei misuratori di potenza alla fine di ogni periodo.
Principio di funzionamento Il principio di funzionamento è quello di Master (dispositivo) – Slave (generatori o carichi ausiliari). Il Master è cablato o collegato tramite bus dedicato (bus di collegamento) agli apparecchi sul lato di alimentazione dei circuiti di connessione degli Slaves. Il Master quantifica l'energia consumata a intervalli regolari (tempo di misura) ed esegue le seguenti azioni alla fine di ogni periodo:
Se...
Allora...
il valore medio supera la soglia massima di consumo stabilita
Ordina la disconnessione di un carico o la connessione di un generatore
il valore medio è al di sotto della soglia bassa di consumo stabilita
Comanda la connessione di un carico o la disconnessione di un generatore
se la stima rientra nei limiti di consumo accettabili
Non viene eseguita alcuna azione
>> Per dettagli sulla funzione Power Controller, consulta il white paper "Load management Ekip Power Controller for SACE Emax 2" disponibile qui.
Controllore di potenza in Ekip Connect Da Ekip Connect possono essere eseguite le seguenti operazioni:
Configura rapidamente sia la funzione che i carichi
monitorare lo stato dei carichi e i valori misurati
Fabbisogno
Accesso alla funzione
Senza restrizioni per dispositivi su cui la funzione è stata attivata
Tipo di dispositivi che supportano la funzione
Unità esterna per interruttori automatici (ad esempio Ekip Up)
Interruttori
Stato del dispositivo
Qualsiasi per configurare la funzione e salvare la configurazione. Collegato e comunicando per trasferire la configurazione al dispositivo. Nota: durante il trasferimento, si consiglia di mantenere l'interruttore e i contattori che controllano i carichi a valle degli interruttori in stato aperto.
Tipo di connessione con il dispositivo
Qualunque
>>Per maggiori dettagli sui dispositivi supportati e sui requisiti per ciascuno, si prega di consultare il documento 9AKK108467A9238 disponibile qui.