진단
함수의 설명
진단 기능은 장치가 현장에서 데이터를 수집하고 클라우드로 전송하는 흐름을 확인할 수 있게 해줍니다.
요구 사항
기능 | 접근 | 자유 |
| 기능을 지원하는 장치 유형 | 게이트웨이, 차단기용 외부 장치, 퓨즈 차단기, 전환 스위치, 차단기(Ekip Com Hub 통신 모듈 설치 포함) |
| 장치 상태 | 어떤 |
| 장치와의 연결 유형 | 이더넷 네트워크(Modbus TCP) 연결입니다 |
>>
지원되는 장치와 각 장치에 대한 요구사항에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있는 문서 9AKK108467A9238을 참조해 주시기 바랍니다. 모습이 어떻게 보였는지
부분 | 묘사 |
|---|
| A | 페이지 위의 버튼 - 시작/중지: 진단 세션을 시작/중지합니다.
- 선택된 검사 반복: 선택된 검사를 반복합니다.
- 보고서 생성: 세션 보고서를 .pdf 형식으로 저장할 수 있게 합니다
- 로그 보기: 진단 세션 로그를 표시합니다.
- TCP 스캔 구성 : 이더넷 TCP 네트워크 Scanning 매개변수를 설정하는 창을 엽니다
|
| C | 세션 테스트 목록: : 시험 운행 : 시험 성공적으로 완료 : 문제 있는 테스트 완료- 상세: 시험에 대한 추가 정보를 보여줍니다.
|
진단 세션 수행
- TCP 스캔 구성 버튼을 클릭하면 장치 스캔 설정 창이 열립니다.
- 테스트할 장치가 연결된 이더넷 TCP 네트워크의 매개변수를 설정한 후 확인(OK)을 클릭하세요.
- 시작을 클릭하면 장치에서 설정 세션을 활성화하라는 창이 나타납니다.
- 기기에서 수동으로 세션을 활성화한 후 확인을 클릭하세요.
- 요청이 있으면 Select Hub 창에서 테스트할 장치를 선택하세요.
- ABB 능력 환경 창에서 사용 환경을 선택한 후 확인을 클릭하면 로그인 창이 나타납니다.
- 로그인: 허브 비밀번호 창에 기기의 일련번호가 이미 입력된 상태로 나타납니다.
- 기기의 16자리 비밀번호를 입력한 후 확인을 클릭하면 수행된 테스트 결과가 나타납니다.
- 필요하다면 다음을 하세요:
받는 사람... | 그러면... |
|---|
| 테스트를 반복하세요 | 선택한 검사를 선택한 후 '선택한 검사 반복'을 클릭하세요. |
| 세션 보고서 저장 | 보고서 생성을 클릭 하세요. |
| 세션 로그 보기 | 기록 보기를 클릭하세요. |