Berichte

This article has been translated automatically. See the original version.
Die Funktion Berichte ermöglicht es Ihnen, folgende Dokumentation zu generieren, auszudrucken und herunterzuladen:
  • der Settings Report, ein Bericht, der alle Informationen im Gerätespeicher enthält und somit auch die Werte aller gesetzten Parameter und auf dem angeschlossenen Gerät aufgezeichneten Messungen enthält.
  • der Fabrikbericht, der von der Fabrik nach dem Manipulierungsprozess Ihres Geräts zu bestimmten Tests erstellt wird

Setting-Berichte

Zugang zur FunktionUneingeschränkt
Art von Geräten, die die Funktion unterstützen
  • Externe Einheit für Leistungsschalter (z. B. Ekip Up)
  • Leistungsschalter
  • Energiemesser
  • Bahnhof
  • Sicherungstrenner, Umschaltschalter
GerätestatusVerbunden und kommunizierend
Art der Verbindung mit dem GerätVerbindung über Ekip T&P, serielles Netzwerk (Modbus RS485) und Ethernet (Modbus TCP)
>>Für weitere Details zu unterstützten Geräten und Anforderungen für jedes Gerät siehe bitte das Dokument 9AKK108467A9238, das hier verfügbar ist.
 

Wie es aussieht

settingsreport
TeilBeschreibung
A
  • Öffnen: Es öffnet einen zuvor heruntergeladenen und auf dem PC gespeicherten Bericht
  • Neu: Es erzeugt einen einzelnen Bericht über das angeschlossene Gerät
  • Neue Sammlung: Es generiert mehrere Berichte für jedes angeschlossene Gerät
BFeld zur Suche nach einem Bericht nach Namen
C

Liste der erstellten Einstellungen und Fabrikberichte. Für jeden Bericht werden folgende Informationen bereitgestellt:

  • Berichtsname
  • Typ und individueller Name des Geräts
  • Berichtsdatum und -zeit
  • Aktionstasten:
    • Close icon: löscht die Berichte
    • csv: Lädt den Bericht im Format .csv herunter.
    • pdf: lädt den Bericht in .pdf Format herunter.
    • displays the report icon: zeigt den Bericht an
 

Erstellen Sie einen Bericht

  1. Wenn das Gerät verbunden ist und mit Ekip Connect kommuniziert, klicken Sie auf Tools > Reports.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Geben Sie den Namen des Berichts ein, zum Beispiel den dem Gerät in der Installation zugewiesenen Namen.
  4. Klicken Sie auf Save report: Ekip Connect erzeugt und zeigt den Bericht der Informationen im Gerätespeicher an.
  5. Falls erforderlich, laden Sie den Bericht herunter oder drucken Sie ihn aus.
 
Einen Bericht ansehen
  1. Identifizieren Sie in Tools > Reports den erforderlichen Bericht. Verwenden Sie bei Bedarf das Suchfeld
  2. Positioniere den Cursor auf der entsprechenden Zeile des Berichts: Die Aktionsschaltflächen für Berichte erscheinen.
  3. Klicken Sie auf Open icon: Der Bericht öffnet sich.
 

Einen auf dem PC gespeicherten Bericht öffnen In Tools > Reports klicken Sie auf Öffnen und wählen Sie die .pdf oder .csv Datei eines zuvor erstellten und heruntergeladenen Berichts mit Ekip Connect: Der Bericht öffnet sich.

 
WICHTIG: Die im Bericht sichtbaren Daten hängen von der Rolle des Nutzers ab, der sie betrachtet

Werksberichte

Zugang zur FunktionUneingeschränkt
Art von Geräten, die die Funktion unterstützen
  • Emax 2
  • Emax 3
  • Softstarter
  • TruONE
 

Wie es aussieht

 

 

 

 

 

TeilBeschreibung
AHerunterladen: Diese Aktion öffnet das Fenster im untenstehenden Abschnitt B
B
Füllen Sie das Formular aus, indem Sie die Seriennummer und den Handelscode der Geräte angeben, die Sie anfordern möchten.
CAls Nächstes: Gehen Sie zur Zusammenfassungsseite der ausgewählten Fabriktests
D
Eine umfassende Zusammenfassungsseite, die alle ausgewählten Werkstests sowie die entsprechenden Download-Ergebnisse zusammenfasst
EEine vollständige Liste zuvor heruntergeladener Berichte
FWählen Sie einen Button, um den Prozess des Öffnens, Herunterladens oder Kaufs des jeweiligen Berichts zu starten.