Leistungsregler: nützliche Informationen

This article has been translated automatically. See the original version.

Beschreibung der Funktion
Die Power Controller-Funktion ist eine optionale Funktion, die im Release integriert ist und es ermöglicht, die Lasten einer Installation entsprechend dem Stromverbrauch zu steuern, um den Verbrauch zu senken und die Energieeffizienz zu optimieren. Der Power Controller steuert die Lasten und Generatoren in Echtzeit (bis zu fünfzehn Lasten) und korreliert den durchschnittlichen Stromverbrauch während eines vom Benutzer vorgegebenen Zeitrahmens mit der im Liefervertrag festgelegten Leistung.

 
Diese Funktion verhindert, dass die vertragliche Stromverbrauchsgrenze durch die folgenden Bewertungsfaktoren überschritten wird:
  • Die kumulative Messung des von der Installation verbrauchten Energieverbrauchs
  • Schätzung der am Ende der Überwachungsperioden, in die der Stromabrechnungszeitraum unterteilt wird, verbraucht wird
  • Automatische Laststeuerung, d. h. vorübergehende Abschaltung von Lasten mit niedrigerer Priorität, wenn die Leistung die aus den festgelegten Parametern abgeleiteten Überwachungsschwellenwerte (Leistungsgrenze und Überwachungszeitraum) überschreitet
  • Automatische Erkennung der Überwachungsperioden basierend auf dem internen Takt der Einheit oder eines externen Synchronisationssignals, mit Rück- und Neustart der Leistungsmesser am Ende jeder Periode.
 

Funktionsprinzip
Das Funktionsprinzip ist das von Master (Gerät) – Slave (Hilfsgeneratoren oder -lasten). Der Master ist entweder verdrahtet oder über einen dedizierten Bus (Linkbus) an die Geräte auf der Versorgungsseite der Verbindungskreise der Slaves angeschlossen. Der Master quantifiziert die in regelmäßigen Abständen verbrauchte Energie (Messzeit) und führt am Ende jedes Zeitraums folgende Aktionen durch:

Wenn...Dann...
Der Durchschnittswert liegt über der festgelegten hohen Verbrauchsschwelleer befiehlt die Trennung einer Last oder die Verbindung eines Generators
Der Durchschnittswert liegt unter der festgelegten niedrigen Verbrauchsschwelleer befiehlt die Verbindung einer Last oder das Abschalten eines Generators
wenn die Schätzung innerhalb der akzeptablen Verbrauchsgrenzen liegtEs wird keine Aktion ausgeführt
>> Für Details zur Power Controller-Funktion siehe das Whitepaper "Load management Ekip Power Controller for SACE Emax 2", das hier verfügbar ist.
 

Stromcontroller in Ekip Connect
Von Ekip Connect aus können folgende Operationen durchgeführt werden:

  • Konfigurieren Sie schnell sowohl die Funktion als auch die Lasten
  • Überwachen Sie den Status der Lasten und die gemessenen Werte
 

Anforderungen

Zugang zur Funktion
Uneingeschränkt für Geräte, bei denen die Funktion aktiviert wurde
Art von Geräten, die die Funktion unterstützen
  • Externe Einheit für Leistungsschalter (z. B. Ekip Up)
  • Leistungsschalter
GerätestatusIrgendeine, um die Funktion zu konfigurieren und die Konfiguration zu speichern.
Verbunden und kommunizieren, um die Konfiguration auf das Gerät zu übertragen.
Hinweis: Während der Übertragung wird empfohlen, den Leistungsschalter und die Kontaktor, die die Lasten stromabwärts der Leistungsschalter steuern, im offenen Zustand zu halten.
Art der Verbindung mit dem GerätJegliche
>>Für weitere Details zu unterstützten Geräten und Anforderungen für jedes Gerät siehe bitte das hier verfügbare Dokument 9AKK108467A9238.