Power Controller: informações úteis

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Descrição da função
A função Power Controller é uma função opcional integrada no release que permite gerenciar as cargas de uma instalação de acordo com o consumo de energia, com o objetivo de reduzir o consumo e otimizar a eficiência energética. O Power Controller controla as cargas e geradores em tempo real (até quinze cargas) e correlaciona o consumo médio de energia durante um período de tempo pré-definido pelo usuário com a potência estabelecida no contrato de fornecimento.

 
Essa função impede que o limite contratual de consumo de energia seja ultrapassado pelos seguintes fatores de avaliação:
  • a medição cumulativa da energia consumida pela instalação
  • Estimativa da energia consumida ao final dos períodos de monitoramento em que o período de faturamento de energia elétrica é dividido
  • Controle automático de carga, ou seja, desconexão temporária de cargas de menor prioridade se a potência exceder os limiares de monitoramento derivados dos parâmetros estabelecidos (limite de potência e período de monitoramento)
  • reconhecimento automático dos períodos de monitoramento com base no relógio interno da unidade ou em um sinal externo de sincronização, com reinício e reinício dos medidores de potência ao final de cada período.
 

Princípio de funcionamento
O princípio de funcionamento é o de Master (dispositivo) – Slave (geradores auxiliares ou cargas). O Master é fiado ou conectado via barramento dedicado (barramento de Enlace) aos aparelhos no lado de alimentação dos circuitos de conexão dos Escravos. O Master quantifica a energia consumida em intervalos regulares (tempo de medição) e realiza as seguintes ações ao final de cada período:

Se...Então...
o valor médio está acima do limite alto de consumo estabelecidoele ordena a desconexão de uma carga ou a conexão de um gerador
O valor médio está abaixo do limite de consumo baixo estabelecidoele comanda a conexão de uma carga ou a desconexão de um gerador
se a estimativa estiver dentro dos limites aceitáveis de consumonenhuma ação é realizada
>> Para detalhes sobre a função Power Controller, consulte o white paper "Load management Ekip Power Controller for SACE Emax 2" disponível aqui.
 

Controlador de Energia no Ekip Connect
A partir do Ekip Connect, podem ser realizadas as seguintes operações:

  • Configure rapidamente tanto a função quanto as cargas
  • monitorar o status das cargas e os valores medidos
 

Requisitos

Acesso à função
Irrestrito para dispositivos nos quais a função foi ativada
Tipo de dispositivos que suportam a função
  • Unidade externa para disjuntores (por exemplo, Ekip Up)
  • Disjuntores
Status do dispositivoQualquer para configurar a função e salvar a configuração.
Conectada e comunicando para transferir a configuração para o dispositivo.
Nota: durante a transferência, recomenda-se manter o disjuntor e os contatores que controlam as cargas a jusante dos disjuntores no estado aberto.
Tipo de conexão com o dispositivoQualquer
>>Para mais detalhes sobre dispositivos suportados e requisitos para cada um, consulte o documento 9AKK108467A9238 disponível aqui.