Power Controller : informations utiles

This article has been translated automatically. See the original version.

Description de la fonction
La fonction Power Controller est une fonction optionnelle intégrée dans la version qui permet de gérer les charges d’une installation selon la consommation d’énergie, dans le but de réduire la consommation et d’optimiser l’efficacité énergétique. Power Controller contrôle les charges et les générateurs en temps réel (jusqu’à quinze charges) et corrélat la consommation moyenne d’énergie sur une période prédéfinie par l’utilisateur à la puissance établie dans le contrat d’alimentation.

 
Cette fonction empêche que la limite contractuelle de consommation électrique soit dépassée par les facteurs d’évaluation suivants :
  • la mesure cumulative de l’énergie consommée par l’installation
  • estimation de l’énergie consommée à la fin des périodes de surveillance en lesquelles la période de facturation de l’électricité est divisée
  • Contrôle automatique de la charge, c’est-à-dire la déconnexion temporaire des charges de faible priorité si la puissance dépasse les seuils de surveillance dérivés des paramètres définis (limite de puissance et période de surveillance)
  • reconnaissance automatique des périodes de surveillance sur la base de l’horloge interne de l’unité ou d’un signal de synchronisation externe, avec réinitialisation et redémarrage des compteurs à la fin de chaque période.
 

Principe de fonctionnement
Le principe de fonctionnement est celui de Maître (dispositif) – Esclave (générateurs auxiliaires ou charges). Le maître est soit câblé, soit connecté via un bus dédié (bus de liaison) aux appareils situés côté alimentation des circuits de connexion des esclaves. Le maître quantifie l’énergie consommée à intervalles réguliers (temps de mesure) et effectue les actions suivantes à la fin de chaque période :

Si...Alors...
la valeur moyenne dépasse le seuil de consommation élevé fixéelle commande la déconnexion d’une charge ou la connexion d’un générateur
la valeur moyenne est inférieure au seuil de consommation faible fixéelle commande la connexion d’une charge ou la déconnexion d’un générateur
si l’estimation est dans les limites de consommation acceptablesAucune action n’est effectuée
>> Pour plus de détails sur la fonction Power Controller, consultez le livre blanc « Load management Ekip Power Controller for SACE Emax 2 » disponible ici.
 

Contrôleur de puissance dans Ekip Connect
Depuis Ekip Connect, les opérations suivantes peuvent être effectuées :

  • Configurez rapidement à la fois la fonction et les charges
  • Surveiller l’état des charges et les valeurs mesurées
 

Exigences

Accès à la fonction
Sans restriction pour les appareils sur lesquels la fonction a été activée
Type d’appareils qui supportent la fonction
  • Unité externe pour disjoncteurs (par exemple Ekip Up)
  • Disjoncteurs
État de l’appareilAucun pour configurer la fonction et sauvegarder la configuration.
Connecté et en communication pour transférer la configuration sur l’appareil.
Note : pendant le transfert, il est recommandé de garder le disjoncteur et les contacteurs qui contrôlent les charges en aval des disjoncteurs en état ouvert.
Type de connexion avec l’appareilQuelconque
>> Pour plus de détails sur les dispositifs pris en charge et les exigences pour chacun, veuillez consulter le document 9AKK108467A9238 disponible ici.