Bei jedem Start-up verbindet sich Ekip Connect mit dem Netzwerk und sucht nach Updates. Falls welche verfügbar sind, können Sie sie sofort herunterladen oder den Download verschieben. Wenn Sie den Download verschieben, erscheint beim nächsten Start von Ekip Connect erneut eine verfügbare Update-Benachrichtigung.
Wenn du das Update herunterlädst, aber nicht sofort installierst, erscheint die verfügbare Update-Benachrichtigung Ekip Connect beim nächsten Start erneut und du kannst es erneut herunterladen.
Manuelles Aktualisieren
Klicken Sie in der oberen Leiste auf und dann auf Herunterladen.
Um die aktuellste Version von Ekip Connect herunterzuladen, klicken Sie auf Download Ekip Connect: Ekip Connect verbindet sich mit dem Netzwerk und sucht nach Updates.
Um neue Versionen der Firmware-Dateien herunterzuladen, klicken Sie auf DownloadFirmware collection: Ekip Connect verbindet sich mit dem Netzwerk und sucht nach Updates.
Um Logs der App herunterzuladen, klicken Sie auf Logs herunterladen: Ekip Connect lädt die Logs der letzten 24 Stunden in einer .txt Datei lokal herunter.
Deaktiviere Update-Nachrichten
Um das Pop-up bei jedem Start der Anwendung zu deaktivieren, das über die Verfügbarkeit neuer Updates informiert, deaktivieren Sie das Kästchen am unteren Rand der Seite Download.
WICHTIG: Das Deaktivieren des Update-Benachrichtigungskästchens wird nicht empfohlen, da dies zum Verlust wertvoller für die Systemsicherheit entscheidender Informationen führen kann.
Eine manuelle Softwareinstallation ist nur erlaubt, wenn Ekip Connect nicht verwendet wird und die Version dieselbe oder neuere ist als die installierte.
Eine manuelle Installation einer älteren Version ist nicht möglich und wird durch ein Warnfenster angezeigt.
Manuelles Aktualisieren ist während eines automatischen Updates deaktiviert.
Hinweis: Während der manuellen Aktualisierung von Software und Firmware können dieselben oder neueren Versionen als die installierten vorkommen: In beiden Fällen ist das Herunterladen erlaubt.
Sicherheitsüberprüfung aktualisieren Alle Software- und Firmware-Updates für Ekip Connect werden digital signiert und überprüft, um die Integrität zu gewährleisten und Manipulationen zu verhindern.
Aktualisierungsauthentifizierung
Alle Ekip Connect-Softwaremodule sind digital mit dem ABB Code Signing Service-Zertifikat signiert
Sicherer Downloadprozess
Updates werden ausschließlich über HTTPS (verschlüsselter Kanal) heruntergeladen
Download-Quelle: Nur offizielle ABB-Server
HTTP-(unverschlüsselte) Downloads sind nicht erlaubt
Das Zertifikats-Pinning stellt die Verbindung zu legitimen ABB-Servern sicher.
Sicherheit bei Firmware-Updates
Alle Firmware-Dateien sind digital signiert
Die Signaturvalidierung erfolgt vor jeglicher Firmware-Installation
Manipulierte Firmware wird erkannt und automatisch abgelehnt
Firmware-Integrität während des Downloads und der Installation überprüft
Aktualisierungs-Rollout-Prozess
Updates werden im Vorveröffentlichungszyklus getestet, bevor sie öffentlich verfügbar sind
Regressionstests stellen sicher, dass keine Sicherheitsfunktionen beeinträchtigt werden
Security Scanning (SAST, Abhängigkeitsanalyse) wurde vor der Veröffentlichung abgeschlossen
Schwachstellen-Korrekturen werden nach Schweregrad priorisiert (CVSS-Wert)
Automatische Aktualisierungssicherheit Wenn automatische Updates aktiviert sind:
Updates werden ausschließlich von offiziellen ABB-Servern über HTTPS heruntergeladen
Aktualisieren Sie die Protokolle, zeichnen Datum, Uhrzeit, Version und Ergebnis auf
Fehlgeschlagene Updates werden protokolliert und dem Nutzer gemeldet
Empfohlene Aktualisierungspraktiken
Automatische Updates für maximale Sicherheitsabdeckung aktivieren
Deaktivieren Sie automatische Updates aus Sicherheitsgründen nicht
Führen Sie manuelle Updates sofort um, falls die automatische Option verschoben wird.
Teste große Updates in der Laborumgebung vor der Produktionsbereitstellung
Führen Sie Update-Protokolle zur Compliance-Überprüfung