Mise à jour Ekip Connect

This article has been translated automatically. See the original version.

Mise à jour automatique

À chaque démarrage, Ekip Connect se connecte au réseau et recherche des mises à jour. Si des options sont disponibles, vous pouvez les télécharger immédiatement ou reporter le téléchargement. Si vous reportez le téléchargement, la prochaine fois que Ekip Connect démarrera, une notification de mise à jour disponible réapparaîtra.
 
Si vous téléchargez la mise à jour mais ne l’installez pas immédiatement, la notification disponible Ekip Connect réapparaîtra au prochain démarrage et vous pourrez la télécharger à nouveau.
 

Mise à jour manuelle

Dans la barre du haut, cliquez sur  puis sur Télécharger.
  • Pour télécharger la version la plus récente de Ekip Connect, cliquez sur Télécharger Ekip Connect : Ekip Connect se connecte au réseau et recherche des mises à jour.
  • Pour télécharger de nouvelles versions des fichiers Firmware , cliquez sur Download Firmware collection : Ekip Connect se connecte au réseau et recherche des mises à jour.
  • Pour télécharger les journaux de l’application, cliquez sur Télécharger les journaux : Ekip Connect télécharge localement les journaux des dernières 24 heures dans un fichier .txt.

 

Désactiver les messages de mise à jour

Pour désactiver la fenêtre contextuelle à chaque démarrage de l’application informant de la disponibilité de nouvelles mises à jour, décochez la case en bas de la page Télécharger.

How to disable updates messages

 

IMPORTANT : il n’est pas recommandé de désactiver la case de notification de mise à jour, car cela pourrait entraîner la perte d’informations précieuses critiques pour la sécurité du système.
L’installation manuelle du logiciel n’est autorisée que si Ekip Connect n’est pas utilisé et si la version est la même ou plus récente que celle installée. 
L’installation manuelle d’une version plus ancienne n’est pas possible et est signalée par une fenêtre d’avertissement.
La mise à jour manuelle est désactivée lors d’une mise à jour automatique.
 
 
Note : lors de la mise à jour manuelle du logiciel et du micrologiciel, les mêmes versions ou plus récentes que celles installées peuvent être trouvées : le téléchargement est autorisé dans les deux cas.
 
Vérification de sécurité des mises à jourToutes les mises à jour logicielles et firmware de Ekip Connect sont signées et vérifiées numériquement afin d’assurer l’intégrité et d’éviter toute manipulation.

Mise à jour de l’authentification

  • Tous les modules logiciels Ekip Connect sont signés numériquement avec un certificat de service de signature de code ABB

Processus de téléchargement sécurisé

  • Les mises à jour sont téléchargées uniquement via HTTPS (canal chiffré)
  • Source du téléchargement : serveurs officiels ABB uniquement
  • Aucun téléchargement HTTP (non chiffré) n’est autorisé
  • L’épinglage des certificats garantit la connexion aux serveurs ABB légitimes

Sécurité des mises à jour du firmware

  • Tous les fichiers de firmware sont signés numériquement
  • La validation de la signature s’effectue avant toute installation du firmware
  • Un firmware altéré est détecté et rejeté automatiquement
  • Intégrité du firmware vérifiée lors du téléchargement et de l’installation

Processus de déploiement des mises à jour

  • Les mises à jour sont testées lors du cycle de pré-mise en place avant la disponibilité publique
  • Les tests de régression garantissent qu’aucune fonctionnalité de sécurité n’est compromise
  • Security Scanning (SAST, analyse de dépendances) réalisée avant la publication
  • Les corrections de vulnérabilités sont priorisées en fonction de la gravité (score CVSS)

Sécurité automatique des mises à jour
Lorsque les mises à jour automatiques sont activées :

  • Les mises à jour sont téléchargées uniquement depuis les serveurs officiels ABB via HTTPS
  • Les journaux de mise à jour enregistrent date, heure, version et résultat
  • Les mises à jour ratées sont enregistrées et signalées à l’utilisateur

Pratiques recommandées de mise à jour

  1. Activez les mises à jour automatiques pour une couverture de sécurité maximale
  2. Ne désactivez pas les mises à jour automatiques pour des raisons de sécurité
  3. Appliquer immédiatement les mises à jour manuelles si l’option automatique est reportée
  4. Tester les mises à jour majeures dans l’environnement laboratoire avant le déploiement en production
  5. Tenir des journaux de jour pour la vérification de la conformité
  6. Signaler immédiatement les échecs de mise à jour au support ABB