Atualização Ekip Connect

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Atualização automática

Em cada iniciação, o Ekip Connect se conecta à rede e busca atualizações. Se houver alguma disponível, você pode baixá-las imediatamente ou adiar o download. Se você adiar o download, na próxima vez que o Ekip Connect iniciar, uma notificação de atualização disponível aparecerá novamente.
 
Se você baixar a atualização, mas não instalá-la imediatamente, a notificação de atualização disponível Ekip Connect aparecerá novamente na próxima inicialização e você poderá baixá-la novamente.
 

Atualização manual

Na barra superior, clique em  e depois em Download.
  • Para baixar a versão mais atualizada do Ekip Connect, clique em Download Ekip Connect: Ekip Connect se conecta à rede e busca atualizações.
  • Para baixar novas versões dos arquivos de firmware , clique em Download Firmware collection: Ekip Connect se conecta à rede e busca por atualizações.
  • Para baixar os logs do app, clique em Download Logs: Ekip Connect baixa os logs das últimas 24 horas em um arquivo .txt localmente.

 

Desabilitar mensagens de atualizações

Para desativar o pop-up a cada inicialização do aplicativo informando sobre a disponibilidade de novas atualizações, desmarque a caixa no final da página Download.

How to disable updates messages

 

IMPORTANTE: desativar a caixa de notificação de atualização não é recomendado, pois isso pode causar a perda de informações valiosas e críticas para a segurança do sistema.
A instalação manual de software só é permitida se o Ekip Connect não estiver em uso e se a versão for a mesma ou mais recente que a instalada. 
A instalação manual de uma versão antiga não é possível e é sinalizada por uma janela de aviso.
A atualização manual é desativada durante uma atualização automática.
 
 
Nota: durante a atualização manual de software e firmware, podem ser encontradas versões iguais ou mais recentes que as instaladas: o download é permitido em ambos os casos.
 
Verificação de segurança de atualizaçõesTodas as atualizações de software e firmware do Ekip Connect são assinadas e verificadas digitalmente para garantir integridade e evitar adulterações.

Atualização de Autenticação

  • Todos os módulos de software Ekip Connect são assinados digitalmente com certificado de assinatura de código ABB

Processo de Download Seguro

  • As atualizações são baixadas apenas via HTTPS (canal criptografado)
  • Fonte do download: apenas servidores oficiais do ABB
  • Não são permitidos downloads HTTP (não criptografados)
  • O fixo de certificados garante a conexão com servidores ABB legítimos

Segurança de Atualização de Firmware

  • Todos os arquivos de firmware são assinados digitalmente
  • A validação de assinatura ocorre antes de qualquer instalação de firmware
  • Firmware adulterado é detectado e rejeitado automaticamente
  • Integridade do firmware verificada durante o download e a instalação

Processo de Atualização e Implementação

  • As atualizações são testadas no ciclo pré-lançamento antes da disponibilidade pública
  • Testes de regressão garantem que nenhum recurso de segurança seja comprometido
  • Security Scanning (SAST, análise de dependências) concluída antes do lançamento
  • Correções de vulnerabilidades priorizadas com base na gravidade (pontuação CVSS)

Segurança de Atualização Automática
Quando as atualizações automáticas são ativadas:

  • As atualizações são baixadas apenas dos servidores oficiais do ABB via HTTPS
  • Atualizar logs grava data, hora, versão e resultado
  • Atualizações falhadas são registradas e reportadas ao usuário

Práticas de Atualização Recomendadas

  1. Ativem atualizações automáticas para cobertura máxima de segurança
  2. Não desative atualizações automáticas por motivos de segurança
  3. Aplique atualizações manuais imediatamente se a opção automática for adiada
  4. Teste atualizações importantes no ambiente de laboratório antes da implantação em produção
  5. Mantenha registros de atualização para verificação de conformidade
  6. Reporte falhas de atualização ao Suporte ABB imediatamente