Scanning mit ABB-Schlüssel

This article has been translated automatically. See the original version.

Beginn des ABB-Schlüsselscans
Das Verfahren für Scanning zur Suche nach verbundenen Geräten (Ekip T&P oder Ekip Programming) mittels ABB-Schlüssel wird unten beschrieben.

 
  1. Auf der Seite Scanning in Connection to devices klicken Sie neben T&P auf Scanning: Ekip Connect startet den Scan.
How to connect to device
 
WICHTIG: Wenn die Software die Treiber beim Start des Scanning nicht findet, erscheint ein Fenster, das sie installieren soll. Siehe Scanning">Treiber für ABB Key Scanning installieren.
Hinweis: Während das Scanning läuft, ist es möglich, Ekip Connect zu verwenden. Es ist jedoch nicht möglich, einen weiteren Scan zu starten.
  1. Wenn der Scan abgeschlossen ist, erscheinen die Menüelemente für das gefundene Gerät und die Seite Scanning wird mit Informationen über das Gerät aktualisiert. Auch die Hauptseite des Geräts öffnet sich.
  2. Überprüfe, ob der Gerätestatus VERBUNDEN ist.
  3. Wählen Sie die erforderliche Seite aus und beginnen Sie mit der Konfiguration und Überwachung des Geräts.
Hinweis: Wenn der Scan abbricht und kein Gerät gefunden wurde, konsultiere "Fehlersuche".
 

Scannen">Treiber für ABB-Schlüssel installieren Scanning

Wenn das ABB-Schlüssel-Scanning startet, müssen die jeweiligen Treiber bereits vorhanden sein. Wenn das System sie nicht selbst installieren kann, befolgen Sie das untenstehende Verfahren und installieren Sie sie manuell:
WICHTIG: Um die Treiber zu installieren, musst du Administratorrechte haben.
Stufenaktion
1Wenn die Software die Treiber beim Start des Scanning nicht findet, erscheint ein Fenster, das sie installieren soll. Im angezeigten Fenster klicken Sie auf OK oder Installieren: Der Ordner mit der ausführbaren Datei öffnet sich x.x.x_Driver_Setup.exe.
2
Rechtsklick auf die ausführbare Datei und wähle Ausführen als Administrator: Ein Fenster für die automatische Installation erscheint kurz, danach schließt es sich automatisch.
3Um sicherzugehen, dass alle Treiber installiert sind, wiederhole die Kation in Schritt 2.
4Schließen und starten Sie Ekip Connect neu.
Hinweis: Wenn beim Einbau der Treiber Probleme auftreten, konsultieren Sie die bei http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm verfügbaren Anzeigen.