Digitalização via chave ABB
                
            
                
            
                Iniciando a varredura de chave ABB
O procedimento de varredura para procurar dispositivos conectados (Ekip T&P ou Ekip Programming) por meio da chave ABB é descrito abaixo.
 
	- Na página Digitalização em Conexão com dispositivos, clique em DIGITALIZAÇÃO ao lado de T&P: Ekip Connect inicia a verificação.
 

 
Nota: enquanto a verificação estiver em andamento, é possível usar o Ekip Connect. No entanto, não é possível iniciar outra verificação.
	- Quando a verificação for concluída, os itens de menu do dispositivo encontrado aparecerão e a página Digitalização será atualizada com informações sobre o dispositivo. A página principal do dispositivo também é aberta.
 
	- Verifique se o status do dispositivo é CONECTADO.
 
	- Selecione a página desejada e comece a configurar e monitorar o dispositivo.
 
Nota: se a verificação terminar e nenhum dispositivo for encontrado, consulte "Solução de problemas". 
 
Quando a varredura de chave ABB é iniciada, os respectivos drivers já devem estar presentes. Se o sistema não conseguir instalá-los sozinho, siga o procedimento abaixo e instale-os manualmente:
IMPORTANTE: para instalar os drivers, você deve ter direitos de administrador.
	
		
			| Ação de etapa |  | 
			
		
	
	
		
			| 1 | 
			Se o software não conseguir encontrar os drivers quando a verificação for iniciada, uma janela aparecerá solicitando que eles sejam instalados. Na janela exibida, clique em OK ou Instalar: a pasta que contém o executável x.x.x_Driver_Setup.exe é aberta. | 
		
		
			| 
			 2 
			 | 
			Clique com o botão direito do mouse no executável e selecione Executar como administrador: uma janela para instalação automática aparecerá momentaneamente, após o que será fechada automaticamente. | 
		
		
			| 3 | 
			Para certificar-se de que todos os drivers estão instalados, repita o cátion na etapa 2. | 
		
		
			| 4 | 
			Feche e reinicie o Ekip Connect. |