Lancement du scan de la clé ABB La procédure pour Scanning afin de rechercher des appareils connectés (Ekip T&P ou Ekip Programming) au moyen de la clé ABB est décrite ci-dessous.
Sur la page Scanning dans Connexion aux appareils, cliquez sur Scanning à côté de T&P : Ekip Connect lance le scan.
Note : pendant que le Scanning est en cours, il est possible d’utiliser Ekip Connect. Cependant, il n’est pas possible de lancer un autre scan.
Une fois le scan terminé, les éléments du menu pour l’appareil trouvé apparaissent et la page Scanning est mise à jour avec des informations sur l’appareil. La page principale de l’appareil s’ouvre également.
Vérifiez que le statut de l’appareil est CONNECTÉ.
Sélectionnez la page requise et commencez à configurer et surveiller l’appareil.
Remarque : si l’analyse se termine et qu’aucun périphérique n’a été trouvé, consultez la section «Dépannage».
Scan" >Installation des pilotes pour les Scanning de la clé ABB
Lorsque le Scanning de la touche ABB commence, les pilotes correspondants doivent déjà être présents. Si le système ne peut pas les installer lui-même, suivez la procédure ci-dessous et installez-les manuellement :
IMPORTANT : pour installer les pilotes, vous devez avoir des droits d’administrateur.
Action
de pas
1
Si le logiciel ne trouve pas les pilotes au démarrage du Scanning, une fenêtre apparaîtra pour demander leur installation. Dans la fenêtre affichée, cliquez sur OK ou Installer : le dossier contenant l’exécutable x.x.x_Driver_Setup.exe s’ouvre.
2
Faites un clic droit sur l’exécutable et sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur : une fenêtre pour l’installation automatique apparaîtra momentanément, après quoi elle se fermera automatiquement.
3
Pour vous assurer que tous les pilotes sont installés, répétez le cation à l’étape 2.