Power Controller : à quoi il ressemble

This article has been translated automatically. See the original version.

Conception de la page

Power controller
 
Partie
Description
Un

Zone Contrôleur d’Alimentation Fonctionnelle. Elle contient les éléments suivants :

  • Commande pour activer et désactiver la fonction
  • bouton Configurer pour afficher et modifier les paramètres de configuration dans [C].
B

Beaucoup de zone. Elle contient les éléments suivants :

  • représentation graphique de chaque charge (représentation graphique de la charge)
  • bouton Surveillance pour accéder à la page de Surveillance (Surveillance de la page)
  • bouton Ajouter une nouvelle charge pour ajouter une charge
  • bouton Répartition pour ouvrir un autre projet ou en créer un nouveau
  • button Enregistrer le projet pour enregistrer le projet sur PC au format .pwc.
Note : le format .pwc est un format propriétaire qui ne peut être lu qu’avec Ekip Connect.
  • Transfert de bouton pour transférer la configuration à l’appareil
CAire pour les paramètres de l’élément sélectionnés dans [A] ou dans [B] (Contrôleur de puissance : paramètres).
(seulement si vous sélectionnez Contrôleur d’alimentation dans [A]) Bouton pour ouvrir le programme du contrôleur d’alimentation Fenêtre
 

Représentation graphique de la charge

Power controller
 
Partie
Description
UnPriorité de déconnexion attribuée
BIcône sélectionnée pour le chargement
CNom attribué à la charge
D
État de configuration de la charge :
  • Terminé : tous les paramètres nécessaires ont été configurés
  • Non terminé : un ou plusieurs paramètres nécessaires non configurés
IconBouton pour personnaliser l’icône de chargement
Icon Pour afficher le bouton, positionnez le pointeur de la souris au-dessus de la représentation graphique de la charge.
IconBouton pour supprimer la charge
Icon Pour afficher le bouton, positionnez le pointeur de la souris au-dessus de la représentation graphique de la charge.


Programmation du contrôleur d’alimentation de fenêtre

 Window Power Controller programming
 
Partie
Description
Résumé de la semaineBouton pour montrer/masquer dans [B] la programmation de toute la semaine. Dans cette optique, la programmation ne peut pas être modifiée.
Ajouter des créneaux horairesBouton pour ajouter un créneau horaire à la programmation.
Icon Pour définir un emplacement, sélectionnez et faites glisser la ligne bleue à la valeur de puissance choisie (axe Y) et à la valeur temporelle (axe X) avec la souris.
Supprimer la plage horaireBouton pour supprimer le dernier créneau horaire ajouté de la programmation.
UnDes commandes pour sélectionner le jour de la semaine à afficher et des boutons pour faire défiler les jours.
B

Zone d’affichage de la programmation.

  • Axe X : heures de la journée. La ligne pointillée indique une limite de puissance fixée en [D].
  • Axe des Y : valeur limite de puissance. La ligne pointillée indique le début/la fin d’un créneau horaire.
  • Ligne bleue : programmation du contrôleur d’alimentation
CCommande pour définir la programmation d’une journée en fonction de la programmation d’une autre journée.
Icon Pour exécuter la commande, sélectionnez le jour à partir du moment où copiez la programmation de la liste, puis cliquez sur le bouton.
DListe des limites de puissance définies. Jusqu’à 10 limites de puissance peuvent être fixées.
 

Surveillance des pages

power controller monitoring
 
Description
de la pièce
CommandeBouton pour accéder à la page Design (Page Design)
Un

Zone d’état de chargement.
Les informations suivantes sont fournies pour chaque charge :

  • Présence d’alarmes
  • Statut du signal
  • Statut de la charge

Bouton Clear Alarms pour calmer les alarmes de toutes les charges.

BGraphe : temps (axe des X) et puissance (axe des Y). Affiche la valeur de la limite de puissance définie pour cette période, la valeur moyenne de puissance enregistrée et la valeur moyenne estimée de puissance.