Power Controller: Wie es aussieht

This article has been translated automatically. See the original version.

Seitendesign

Power controller
 
Teil
Beschreibung
Ein

Funktionsbereich für Stromregler. Es enthält folgende Elemente:

  • Befehl zum Aktivieren und Deaktivieren der Funktion
  • Schaltfläche Konfigurieren, um Konfigurationsparameter in [C] anzuzeigen und zu bearbeiten.
B

Laden Bereich. Es enthält folgende Elemente:

  • grafische Darstellung jeder Last (grafische Darstellung der Last)
  • Button Monitoring zum Zugriff auf die Monitoring-Seite (Page Monitoring)
  • Knopf Neue Last hinzufügen , um eine Last hinzuzufügen
  • button Breakdown, um ein weiteres Projekt zu öffnen oder ein neues Projekt zu erstellen
  • Schaltfläche Projekt speichern , um das Projekt auf dem PC im .pwc-Format zu speichern.
Hinweis: Das .pwc-Format ist ein proprietäres Format, das nur mit Ekip Connect gelesen werden kann.
  • button Transfer zur Übertragung der Konfiguration auf das Gerät
CFläche für die Parameter des in [A] oder in [B] ausgewählten Elements (Leistungsregler: Parameter).
(nur wenn Power Controller in [A] ausgewählt ist) Button zum Öffnen der Window Power Controller-Programmierung 
 

Grafische Darstellung der Last

Power controller
 
Teil
Beschreibung
EinZugewiesene Trennungspriorität
BSymbol für die Last ausgewählt
CDer Ladung zugewiesener Name
D
Lastkonfigurationsstatus:
  • Abgeschlossen: Alle notwendigen Parameter wurden konfiguriert
  • Nicht abgeschlossen: ein oder mehrere notwendige Parameter nicht konfiguriert
IconButton zum Anpassen des Ladesymbols
Icon Um die Schaltfläche anzuzeigen, positioniere den Mauszeiger über der grafischen Darstellung der Lade.
IconButton zum Löschen des Ladens
Icon Um die Schaltfläche anzuzeigen, positioniere den Mauszeiger über der grafischen Darstellung der Lade.


Programmierung des Fensterstromreglers

 Window Power Controller programming
 
Teil
Beschreibung
WochenzusammenfassungButton, um in [B] das Programm der gesamten Woche anzuzeigen/auszublenden. Nach dieser Ansicht kann das Programm nicht geändert werden.
Sendezeiten hinzufügenButton, um dem Programm einen Zeitfenster hinzuzufügen.
Icon Um einen Schlitz zu definieren, wählen und ziehen Sie die blaue Linie an der gewählten Leistungswertzahl (Y-Achse) und dem Zeitwert (X-Achse) mit der Maus.
Sendezeit entfernenButton, um den zuletzt hinzugefügten Zeitfenster aus dem Programm zu entfernen.
EinBefehle, um den anzuzeigenden Wochentag auszuwählen, und Schaltflächen, um durch die Tage zu scrollen.
B

Programmier-Anzeigebereich.

  • X-Achse: Stunden des Tages. Die gestrichelte Linie zeigt eine in [D] gesetzte Leistungsgrenze an.
  • Y-Achse: Leistungsgrenzwert. Die gestrichelte Linie zeigt den Anfang/Ende eines Zeitfensters an.
  • Blaue Linie: Programmierung des Leistungsreglers
CBefehl zur Definition der Programmierung eines Tages basierend auf der Programmierung eines anderen Tages.
Icon Um den Befehl auszuführen, wählen Sie den Tag aus, an dem das Programm aus der Liste kopiert werden soll, und klicken Sie dann auf den Button.
DListe definierter Leistungsgrenzen. Bis zu 10 Leistungslimits können gesetzt werden.
 

Seitenüberwachung

power controller monitoring
 
Teilbeschreibung
InbetriebnahmeButton zum Zugriff auf die Design-Seite (Seitendesign)
Ein

Ladestatus-Bereich.
Für jede Ladung werden folgende Informationen bereitgestellt:

  • Anwesenheit von Alarmen
  • Signalstatus
  • Laststatus

Knopf-Lösch-Alarme, um die Alarme aller Ladungen auszuschalten.

BGraph: Zeit (X-Achse) und Potenz (Y-Achse). Zeigt den für diesen Zeitraum gesetzten Leistungsgrenzwert, den aufgezeichneten Durchschnittsleistungswert und den geschätzten Durchschnittsleistungswert an.