Description de la section La zone Test vous permet de tester votre appareil et de visualiser les rapports de test relatifs.
La zone d’examen est divisée en 2 sections principales :
Options de test
LSIG Test
Exécution du test & Test professionnel
Historique des tests
Test Options
Les tests, LSIG, Test Execution et Pro Test*, permettent d’observer le comportement de l’appareil dans des conditions difficiles à reproduire dans la réalité, et de vérifier et confirmer ce qui suit :
Les choix d’installation faits
la valeur des paramètres configurés sur l’appareil.
Le temps de déclenchement affiché par Ekip Connect est simplement simulé, avec des tolérances différentes par rapport à la situation réelle. Les tests de chaque section (LSIG, Pro Test) ne constituent pas un véritable test d’injection de courant. Le but de cette section d’essai est de vérifier si, dans le cas d’un événement de défaut particulier, un déclenchement se produit selon un certain ensemble de paramètres.
*Pro Test n’est activé que si l’utilisateur dispose d’une mise à niveau numérique relative.
Le test LSIG est le test pour vérifier l’activité de déclenchement des protections LSIG. (Zone d’essai : Test LSIG)
L’exécution de test et le test Pro désignent différents types de tests impliquant l’injection de courant/tension pour vérifier la protection, les déclenchements et l’activité d’ouverture et de fermeture des disjoncteurs.
Types de tests en exécution de test et test professionnel Les types de tests suivants sont disponibles :
Test unique : simule des valeurs de courant et/ou de tension personnalisées manuellement (zone de test : Test).
Séquence de test : exécute une séquence de tests prédéfinis couvrant la plus large plage possible de valeurs anormales de courant et de tension. Des séquences de test personnalisées peuvent être créées (zone de test : séquence de test).
Test de déclenchement : vérifie le fonctionnement du solénoïde d’ouverture. En particulier, il vérifie qu’après une commande de déclenchement, le disjoncteur passe de l’état fermé à l’état ouvert (zone de test : test de déclenchement).
Historique des tests
L’historique des tests permet à l’utilisateur de visualiser et de consulter les rapports de test créés dans les options de test. Les rapports sont toujours disponibles une fois générés/téléchargés localement. (Zone de test : historique des tests)
Exigences
Accès à la fonction
Sans restriction
Type d’appareils qui supportent la fonction
Unité externe pour disjoncteurs (par exemple Ekip Up)
Disjoncteurs
État de l’appareil
Connectés et en communication Note : pendant le test, les courants doivent être à 0.
Type de connexion avec l’appareil
Connexion via Ekip T&P ou USB Type C (lorsque cela est supporté)
Limitations
Dans la zone de test, le calcul des composantes des harmoniques est désactivé