Testbereich: Nützliche Informationen

This article has been translated automatically. See the original version.
Beschreibung des Abschnitts
Der Testbereich ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät zu testen und die entsprechenden Testberichte zu visualisieren.
Das Testgebiet ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:
Testoptionen
  • LSIG-Test
  • Testausführung & Pro-Test
Testgeschichte
 

 

Testoptionen

Die Tests, LSIG, Test Execution und Pro Test*, ermöglichen es, das Verhalten des Geräts unter Bedingungen zu beobachten, die in der Realität schwer nachzubilden sind, sowie Folgendes zu überprüfen und zu bestätigen:
  • Die getroffenen Installationsentscheidungen
  • dem Wert der auf dem Gerät konfigurierten Parameter.
 
Die von Ekip Connect angezeigte Auslösezeit wird lediglich simuliert, mit unterschiedlichen Toleranzen im Vergleich zur realen Situation. Die Tests in jedem Abschnitt (LSIG, Pro Test) sind kein Realstrominjektionstest. Zweck dieses Testabschnitts ist es zu überprüfen, ob im Falle eines bestimmten Fehlerereignisses ein Auslöser gemäß einem bestimmten Parametersatz auftritt.
*Pro Test ist nur aktiviert, wenn der Nutzer ein relativ digitales Upgrade hat.
 
Der LSIG-Test ist der Test zur Überprüfung der Auslöseaktivität des LSIG-Schutzes  . (Testbereich: LSIG-Test)
Test Execution & Pro-Test beziehen sich auf verschiedene Testtypen, bei denen Strom-/Spannungsinjektion erforderlich ist, um das Auslösen des Schutzes und das Öffnen und Schließen von Leistungsschaltern zu überprüfen.
 
Arten von Tests in der Testausführung und Pro Test
Folgende Testarten sind verfügbar:
  • Einzeltest: simuliert manuell angepasste Strom- und/oder Spannungswerte (Testbereich: Test).
  • Testsequenz: führt eine Abfolge vordefinierter Tests durch, die den größtmöglichen Bereich abnormaler Strom- und Spannungswerte abdecken. Angepasste Testsequenzen können erstellt werden (Testbereich: Testsequenz).
  • Trip-Test: prüft den Betrieb des öffnenden Magnetventils. Insbesondere überprüft er, dass nach einem Auslösebefehl der Leistungsschalter vom geschlossenen in den offenen Zustand wechselt (Testbereich: Trip-Test).
 
Testgeschichte
Der Testverlauf ermöglicht es dem Nutzer, Testberichte zu visualisieren und zu überprüfen, die in Testoptionen erstellt werden. Berichte sind immer verfügbar, sobald sie lokal generiert oder heruntergeladen wurden. (Testbereich: Testhistorie)
 

Anforderungen

Zugang zur Funktion
Uneingeschränkt
Art von Geräten, die die Funktion unterstützen
  • Externe Einheit für Leistungsschalter (z. B. Ekip Up)
  • Leistungsschalter
GerätestatusVerbunden und kommunizierend
Hinweis: Während des Tests müssen die Ströme bei 0 liegen.
Art der Verbindung mit dem GerätVerbindung über Ekip T&P oder USB Type C (wo unterstützt)
EinschränkungenIm Testgebiet ist die Berechnung der Harmonikkomponenten deaktiviert