Descrição da ferramenta A função do Sistema de Proteção de Interface IPS permite que falhas sejam gerenciadas em instalações que conseguem funcionar graças à energia produzida por fontes renováveis e locais, especialmente à ausência de fornecimento de energia, por exemplo, devido a uma falha no lado da tensão do MV.
A função está em conformidade com o CEI padrão 0-16.
Descrição da função O Sistema de Proteção de Interface é uma função que monitora em tempo real instalações que podem operar com energia proveniente de fontes renováveis e locais. Se houver uma falha na rede elétrica, especialmente uma queda de energia, a função protege a instalação.
Dois cenários são tratados:
dispositivo como disjuntor principal da grade (configuração de reabertura automática do relé não disponível).
dispositivo como disjuntor local do gerador (configuração de relé de reabertura automática disponível).
A função está em conformidade com o CEI padrão 0-16.
>> Para detalhes sobre a função do Sistema de Proteção de Interface, consulte os documentos 1SDH002043A1001-C disponíveis aqui e 1SDH002129A1002 disponíveis aqui.
Sistema de Proteção de Interface no Ekip Connect A partir do Ekip Connect, podem ser realizadas as seguintes operações:
Configure rapidamente a função, ou seja, configurações de instalação, configurações de dispositivos de proteção, entradas e saídas
Requisitos
Acesso à função
Irrestrito
Tipo de dispositivos que suportam a função
Ekip UP, EkipUP+
Status do dispositivo
Qualquer para configurar a função e salvar a configuração. Conectada e comunicando para transferir a configuração para o dispositivo. Nota: recomenda-se manter o disjuntor no estado aberto durante a transferência.
Tipo de conexão com o dispositivo
Conexão local: conexão via Ekip T&P Conexão remota: Ekip COM TCP/Ekip COM módulo de comunicação RTU
>> Para mais detalhes sobre dispositivos suportados e requisitos para cada um, consulte o documento 9AKK108467A9238 disponível aqui.
Botão para ativar/desativar a função. O status atual é exibido em [A].
Resetar padrão
Botão para resetar parâmetros para configurações de fábrica.
Salvar
Botão para salvar o projeto no PC em formato .ips. Nota: o formato .ips é proprietário que só pode ser lido com o Ekip Connect.
Transferência
Botão para transferir a configuração para o dispositivo
Mostrar visualização diagrama/Mostrar visualização de tiles
Botão para mudar a visão da área [B].
Um
Status da função
B
Área dos elementos a ser configurada na visualização de tile (padrão) ou na visualização diagrama.
C
Área para os parâmetros do elemento selecionado em [B].
Configure o sistema de proteção de interface de função
Clique em Ferramentas > Sistema de Proteção de Interface.
Para iniciar um novo projeto, selecione o tipo de dispositivo e depois o botão da função que o dispositivo realiza, ou clique em Abrir projeto para abrir um projeto previamente salvo.
Na página exibida, na área dos elementos a serem configurados (veja Como ele se parece), selecione o elemento a ser configurado e defina os parâmetros.
Clique em Habilitar para ativar a função.
Para transferir a configuração para o dispositivo, clique em Transferir.
Nota: para transferir a configuração para o disjuntor, recomenda-se que ele fique em estado aberto.
Como também indicado na mensagem que aparece na página, verifique se o dispositivo está recebendo corretamente o status do disjuntor, ou seja, na ausência de tensão, a entrada 01 do módulo Ekip Signaling 4k está ativada, e clique em Sim: ao final da transferência, um arquivo .pdf contendo o relatório de configuração pode ser baixado.