Informations utiles

This article has been translated automatically. See the original version.

Mode de fonctionnement

L’appareil peut être dans l’un des modes de fonctionnement suivants :
  • local : la configuration via Ekip T&P ou Ekip Programming est activée. En général, c’est le mode pour la première configuration de l’appareil, qui inclut également la configuration de l’appareil par rapport à l’installation dans laquelle il est installé.
  • à distance : la configuration via Ekip T&P ou Ekip Programming est désactivée. En général, c’est le mode qui permet le contrôle à distance et la configuration des paramètres des fonctions de libération et de protection.
Le mode de fonctionnement actuel est indiqué sur la page Informations.