Zone d’essai : Test LSIG

This article has been translated automatically. See the original version.

Description

 

Le LSIG est le test pour vérifier les protections du LSIG*  activité de déclenchement. Le test est exécuté dans le flux de calcul des intersections entre les courbes d’intervention de la(s) protection(s) choisie(s). L’outil est gratuit pour tous les niveaux de rôle attribués aux utilisateurs. L’activation des tuiles de protection dépend de la situation actuelle de la présence de protection. Si aucune protection (L,S,I,G) n’est présente dans l’appareil, la protection correspondante sera affichée grisée et ne pourra pas être sélectionnée pour les tests.

 *Protection contre les surcourants à long terme, protection contre les courts-circuits à court temps, protection contre le courant instantané, protection contre les défauts à la terre

 

Aperçu de l’outil

 

 

 

DESCRIPTION DE LA PARTIE
ACochez la case pour gérer plusieurs choix de protections
BSélection du test de protection et zone de résultat
CZone du bouton Start / Stop pour gérer l’exécution du test 

 

Détails supplémentaires pour la section test liée à l’onglet Protection :

 

Description de la pièce
ACochez la case pour sélectionner Protection à tester
BIdentifiant de protection
CL’icône qui montre le résultat du test pour cette protection spécifique, cet échec ou un succès
DLe résultat du test pour une protection spécifique
EInformations liées au temps de trajet pour cette protection spécifique. Min fait référence au temps minimum attendu, Actual au temps de trajet et Max au maximum prévu en secondes.


 Les étapes pour effectuer le test LSIG :

  • L’utilisateur sélectionne la ou les protections souhaitées en cochant la case à cocher pour chacune. Pour gérer la sélection de protections multiples, les options de cases « Cocher tout » et « Tout non coché » peuvent être cochées.
  • L’utilisateur clique sur le bouton « Start » pour effectuer le test des protections sélectionnées. L’icône (C) sera mise à jour pour informer l’utilisateur de l’avancement et sera changée en « En cours ». 
  • Une fois le test terminé (les résultats de chaque protection peuvent être consultés à partir des icônes), l’outil invite l’utilisateur à générer un rapport. Si l’utilisateur consent, le  rapport est généré et ouvert automatiquement. De plus, le rapport généré sera disponible dans la section  « Historique des tests » même si l’utilisateur n’a aucun appareil connecté.

     

    Le rapport généré contient des pages de résultats pour chaque protection testée et une page dédiée qui affiche les résultats de chaque protection dans un tableau consultable.