Modes de connexion
Connexions possibles entre l’appareil et Ekip Connect
Il est possible de connecter Ekip Connect à un appareil via :
- connexions via USB (Ekip Test & Programming et Ekip Programming)
- connexions via réseau série (Modbus RS485)
- connexions via réseau Ethernet (Modbus TCP, Ekip Link)
IMPORTANT : lors de la connexion via USB, utiliser des accessoires autres que ceux d’ABB peut endommager l’appareil.
Connexion via Ekip T&P et Ekip Programming
Cette architecture est destinée à la connexion via les convertisseurs Ekip T&P et Ekip Programming. Pour les fonctions de test, il est nécessaire de se connecter via Ekip T&P. Connectez le convertisseur à un port USB de l’ordinateur d’un côté et au connecteur avant de l’appareil de l’autre côté.
IMPORTANT : utilisez uniquement les câbles fournis avec le convertisseur pour la connexion à l’appareil. N’utilisez pas d’autres câbles que ceux fournis.
Connexion via ligne série
Utilisez des modules de communication système (par exemple : PR122/P avec module PR120/D-M) ou des systèmes intégrés (par exemple : PR223EF).
Il faut un convertisseur de ligne série pour convertir la ligne RS485 (côté appareil) en ligne disponible sur l’ordinateur (par exemple : RS232, USB, Ethernet). Le protocole de communication utilisé est Modbus RTU.
Une connexion au bus système est requise. La connexion au bus système est indiquée par W1 et W2 sur le schéma des appareils.
Pour plus de détails sur la configuration réseau, veuillez consulter le document « Communication via bus with ABB circuit-breakers », disponible
ici.
Connexion via Ethernet
IMPORTANT : pour se connecter à l’appareil, Ekip Connect doit être connecté au même réseau Ethernet auquel l’appareil est connecté.Pour les disjoncteurs, utilisez le module de communication Ekip Com pour le protocole réseau concerné (par exemple Ekip Com Modbus TCP/IP et Ekip Com Ethernet/IP).
>> Pour plus de détails sur la configuration réseau, veuillez consulter le document « Communication via bus with ABB circuit-breakers », disponible ici.Pour les autres appareils équipés d’un port Ethernet, connectez directement le câble Ethernet à l’appareil.