Chemin en vue Classique : Vue classique > Datalogger
Le Datalogger de fonctions permet d’enregistrer les données associées à un événement déclencheur. Les données enregistrées sont :
téléchargez l’enregistrement pour l’analyser avec le Visualiseur de données fonctionnel
>> Pour plus de détails sur les dispositifs pris en charge et les exigences pour chacun, veuillez consulter le document 9AKK108467A9238 disponible ici.
| Partie | Description |
|---|---|
| A | Bouton pour revenir au menu Outils |
| B | Disposition de l’outil où des opérations Datalogger peuvent être exécutées. |
| Partie | Description |
|---|---|
| A | Zone bouton infobulle Début : Bouton pour lancer l’enregistrement du datalogger Stop : Bouton pour finaliser l’enregistrement en cours d’exécution du datalogger. Télécharger : Bouton pour télécharger le datalogger enregistré. Ce bouton n’est activé que si le datalogger est arrêté. |
| B | Options de téléchargement : Option pour activer le datalogger et définir des paramètres autour de l’enregistrement (nombre de registres, fréquence d’échantillonnage, délai d’arrêt). |
| C | Étiquette dynamique pour informer l’utilisateur de l’état du datalogger. Les statuts disponibles sont prêts, en fonctionnement et arrêtés. |
La configuration se fait principalement dans la fenêtre « Options », accessible via le bouton « Télécharger les options » depuis l’infobulle.
La fenêtre d’options se composait principalement de 2 parties ; Les sections « Général » et « Déclencheur ».
Dans la section « Général », l’activation de la fonction et de la configuration habituelle du datalogger est gérée. L’utilisateur décide du nombre de registre dans l’échantillon, de la fréquence d’échantillonnage et du délai d’arrêt pour cet enregistrement de données.
| Élément | Description |
|---|---|
| Datalogger activé | Un bouton pour activer/désactiver la fonctionnalité du datalogger |
| Nombre de registres dans l’échantillon | Nombre de registres dans l’échantillon (8, 16, 32) |
| Fréquence d’échantillonnage | Fréquence de collecte des données. Plus la fréquence d’échantillonnage est élevée, plus la durée de l’enregistrement est courte. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Arrêt du délai | Un bouton pour définir le délai d’arrêt. Il fait référence à la durée, en secondes, de l’enregistrement après l’événement déclencheur. La limite maximale est de 10 secondes et est disponible. |
Dans la section Déclenchement, l’utilisateur sélectionne le déclencheur désiré parmi la liste des événements déclencheurs.
Échantillonnage Fréquence (hz) | Nombre de Inscrivez-vous dans l’exemple | Taille de Fichier datalogger (s) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 13.6 |
| 16 | 6.8 | |
| 32 | 3.4 | |
| 2400 | 8 | 6.8 |
| 16 | 3.4 | |
| 32 | 1.7 | |
| 4800 | 8 | 3.4 |
| 16 | 1.7 | |
| 32 | 0.85 | |
| 9600 | 8 | 1.7 |
| 16 | 0.85 | |
| 32 | 0.425 |
Le Data Logger Pro permet d’enregistrer les données de courant et de tension, les alarmes et les signaux numériques associés à un événement. Une carte SD installée sur le disjoncteur est nécessaire pour cette fonctionnalité, permettant des durées d’enregistrement plus longues. De plus, la version Pro offre plus de variables que la version de base, offrant un aperçu complet des événements système.
Precondition :
Lorsque tous les prérequis sont satisfaits, la section Datalogger Pro apparaîtra. Cliquez sur le bouton Options pour effectuer la configuration.
En accédant à la section « Général », des paramètres tels que le nombre de registres dans l’échantillon, la fréquence d’échantillonnage, le délai d’arrêt et l’activation du datalogger peuvent être définis.
| Élément | Description |
|---|---|
| Datalogger activé | Activer/désactiver la fonctionnalité de datalogger |
| Nombre de registres dans l’échantillon | Nombre de registres dans l’échantillon (8, 16, 32, 64) |
| Fréquence d’échantillonnage | Fréquence de collecte des données. Plus la fréquence d’échantillonnage est élevée, plus la durée de l’enregistrement est courte. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Arrêt du délai | Réglez le délai d’arrêt, qui n’est disponible que si la modalité « Déclenchement unique » est sélectionnée. Il fait référence à la durée, en secondes, de l’enregistrement après l’événement déclencheur. La limite maximale est de 10 secondes. |
Dans la section « Trigger », deux modalités sont disponibles, « Single Trigger » ou « Multi trigger ». Ce dernier permet de configurer jusqu’à trois déclencheurs différents.
Détente unique
Dans la modalité Déclenchement unique, vous pouvez définir le type de déclenchement à partir de la liste des événements déclencheurs prédéfinis ou même un type personnalisé selon vos besoins.
Multi Triggers
En mode multi-déclencheurs, vous pouvez définir indépendamment les types de déclencheurs pour jusqu’à 3 déclencheurs. Un maximum de 30 événements déclencheurs peuvent être enregistrés lors d’un seul enregistrement.
| Partie | Description |
|---|---|
| Modalité de déclenchement | Activez la modalité multi-déclencheurs. |
| Déclencheur | Sélectionnez le déclencheur que vous souhaitez activer. |
| Type de détente | Définissez le type à partir de la liste des événements déclencheurs. Il existe une option pour définir un événement déclencheur personnalisé selon le désir en sélectionnant un type de déclencheur personnalisé. |
| Valeur du registre | Définissez le type d’événement déclencheur par nombre décimal hexadécimal |
Télécharger un enregistrement
Cliquez sur Télécharger Datalogger et une fenêtre contenant des sections dédiées à remplir et sélectionner vous sera présentée.
| Nom de fichier | Choisissez le nom du fichier datalogge et le répertoire. Par défaut, le nom du fichier est au formatCBTagName_Datalogger_YYYYMMDD hh :mm :ss . L’extension de fichier doit toujours être « .abb ». |
| Sélection du décalage de déclenchement | Cela vous permet de sélectionner l’événement déclencheur à télécharger au cas où la modalité Multi Trigger serait choisie. |
| Sélection libre de décalage | Fournit un curseur sur la timeline avec lequel vous pouvez choisir à quel horodatage commencer l’opération de téléchargement. Cela permet de centrer la fenêtre de téléchargement sur une heure absolue. Disponible lorsque la modalité Multi Trigger est choisie. |
| Fenêtre temporelle | Fenêtre temporelle pour sélectionner le début et la fin du téléchargement. Vous pouvez réduire ou agrandir la fenêtre en faisant défiler les deux curseurs. |
Le fichier Datalogger peut être téléchargé de deux manières distinctes :
En démontant la carte SD du disjoncteur et en la connectant directement à votre PC. Pour effectuer ce type d’action, le disjoncteur doit être ouvert et le fonctionnement doit être effectué en toute sécurité.
Si vous choisissez la seconde option, il n’y aurait pas besoin de télécharger les données sur le Datalogger PRO, car vous pourriez ouvrir l’enregistrement directement dans l’outil Dataviewer en cliquant sur le bouton « Ouvrir la carte ». La taille maximale du fichier DataLogger en secondes téléchargeable via Ekip Connect sans démonter la carte SD est définie par une combinaison précise du nombre de registres et de la fréquence utilisée :
| Fréquence | Registre | Taille(s) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 218.453 |
| 16 | 109.227 | |
| 32 | 54.613 | |
| 64 | 27.307 | |
| 2400 | 8 | 109.227 |
| 16 | 54.613 | |
| 32 | 27.307 | |
| 64 | 13.653 | |
| 4800 | 8 | 54.613 |
| 16 | 27.307 | |
| 32 | 13.653 | |
| 64 | 6.827 | |
| 9600 | 8 | 27.307 |
| 16 | 13.653 | |
| 32 | 6.827 | |
| 64 | 3.413 |
Si vous souhaitez télécharger des fichiers Datalogger qui dépassent ces limites, vous devez démonter la carte SD et la connecter directement à votre ordinateur. Ensuite, vous pouvez lire ses données en accédant à l’outil Dataviewer.