Balayage du bus série

This article has been translated automatically. See the original version.
Note : la communication avec le module série (Ekip Com modbus RTU) n’est possible que si le paramètre « Local bus » est activé. Veuillez consulter le manuel de l’appareil pour plus d’informations sur l’activation.
 

Comment commencer le Scanning via le bus série

La procédure pour le Scanning afin de rechercher des appareils connectés via le réseau série Modbus RS485 est décrite ci-dessous.
 
  1. Sur la page Scanning dans Connexion aux périphériques, pour configurer les paramètres du bus série, cliquez sur Configurer à côté de Série.
"Configure" Botton
  1. Définissez les paramètres et cliquez sur OK.
IMPORTANT : les valeurs définies doivent correspondre à celles définies sur l’appareil.
>> Pour plus de détails sur les paramètres de communication série via Bus, voir Paramètres de balayage série.
 
  1. Cliquez sur Scanning à côté de Série : Ekip Connect lance le scan
"Scan" Botton
Note : pendant que le Scanning est en cours, il est possible d’utiliser Ekip Connect. Cependant, il n’est pas possible de lancer un autre scan.
 
  1. Lorsque Scanning est terminé, procédez comme suit :
S’il trouvait...Alors...Et puis...
Un seul appareil
  • Les éléments du menu de l’appareil sont affichés.
  • La page Scanning est mise à jour avec les informations sur l’appareil trouvé.
1. Vérifiez que l’état de l’appareil est CONNECTÉ.
2. Sélectionnez la page requise et commencez à configurer et surveiller l’appareil.
Plus d’un appareil
  • Les éléments du menu pour lesquels Ekip Connect a activé automatiquement la communication apparaissent.
  • La page Scanning est mise à jour avec les informations sur l’appareil trouvé.
1. Cliquez sur SELECT correspondant à l’appareil concerné.
2. Vérifiez que l’état de l’appareil est CONNECTÉ.
3. Sélectionnez la page requise pour commencer à configurer et surveiller l’appareil.
Remarque : si l’analyse se termine et qu’aucun périphérique n’a été trouvé, consultez la section « Dépannage ».


Paramètres de balayage en série

Les paramètres du « serial Scanning » sont décrits ci-dessous.
Note : lorsque cela est indiqué, si vous n’êtes pas certain des valeurs à sélectionner, choisissez Sélectionner toutes dans la boîte de liste.
Description des paramètresValeur par défaut pour les appareils ABB
COM
Liste des ports de communication disponibles au démarrage de Ekip Connect.
IMPORTANT : si un nouvel adaptateur est disponible pendant Performing Ekip Connect, cliquez sur Mettre à jour les ports.
Note : sélectionnez Afficher uniquement les clés ABB pour afficher uniquement les ports avec les unités de communication Ekip T&P.
-
Baudrate
Vitesse de communication (vitesse de baud).19200 bits/seconde
ParitéModes de surveillance des erreurs du package d’informations.MÊME
TimeoutTemps d’attente maximal pour une réponse des appareils recherchés.100 ms
Adresses
Adresses pour rechercher des appareils compatibles.
  • Select 1...31 : limite le Scanning aux adresses de 1 à 31
  • Scan réserve les paramètres : étend le Scanning aux adresses de 248 à 254.
3, 4 et 247