Introduction

This article has been translated automatically. See the original version.

onglet Cybersecurity

L’onglet Cybersecurity apparaîtra dans le menu latéral si l’une des deux conditions suivantes est remplie :
  • Un dispositif cybersécurisé est connecté.
  • L’utilisateur a au moins un rôle pour les appareils cybersécurisés.
 
Veuillez noter qu’à ce jour, seuls les appareils Emax 3 sont disponibles en mode cybersécurisé. Cliquez sur « Cybersécurité » > ici pour en savoir plus.
 
Dans cette section, l’utilisateur pourra consulter tous les appareils cybersécurisés dont il dispose de la visibilité.
Pour chaque appareil, l’utilisateur pourra voir certaines informations et, en fonction du rôle qu’il joue pour cet appareil, il pourra effectuer certaines opérations.
 
Cybersecurity devices page

 

Si un appareil cybersécurisé est connecté, un point orange apparaîtra au-dessus de l’icône. 

Orange dot icon

 

Dans la section de gauche (A), l’utilisateur verra les informations des appareils, telles que le Nom de l’Étiquette, le Numéro de Série, la Plante, ainsi que les informations concernant le rôle de l’utilisateur sur l’appareil spécifique et la plage de validité des dates, lorsque disponibles.

Dans la section de droite (B), l’utilisateur verra toutes les actions disponibles sur l’appareil ; Ces actions peuvent varier selon le rôle de l’utilisateur pour cet appareil et le fait que l’appareil soit connecté ou non.