Système de protection d’interface

This article has been translated automatically. See the original version.

Description de l’outil
La fonction du système de protection d’interface IPS permet de gérer les pannes dans des installations capables de fonctionner grâce à l’énergie produite par des sources renouvelables et locales, en particulier l’absence d’alimentation électrique, par exemple en raison d’une panne côté tension MV.

La fonction est conforme à la norme CEI 0-16.
 

Description de la fonction
Le Système de Protection d’Interface est une fonction qui surveille en temps réel les installations pouvant fonctionner avec de l’énergie provenant de sources renouvelables et locales. En cas de dysfonctionnement du réseau électrique, en particulier une panne de courant, cette fonction protège l’installation.

Deux scénarios sont pris en compte :
  • dispositif comme disjoncteur principal du réseau (configuration de relecture automatique du relais non disponible).
  • dispositif comme disjoncteur local du générateur (configuration de relais-fermeture automatique disponible).
La fonction est conforme à la norme CEI 0-16.
>> Pour plus de détails sur la fonction Système de Protection d’Interface, veuillez consulter les documents 1SDH002043A1001-C disponibles ici et 1SDH002129A1002 disponibles ici.
 

Système de protection d’interface dans Ekip Connect
Depuis Ekip Connect, les opérations suivantes peuvent être effectuées :

  • Configurez rapidement la fonction, c’est-à-dire les paramètres d’installation, les réglages des dispositifs de protection, les entrées et sorties
 

Exigences

Accès à la fonction
Illimité
Type d’appareils qui supportent la fonction
Ekip UP, EkipUP+
État de l’appareilAucun pour configurer la fonction et sauvegarder la configuration.
Connecté et en communication pour transférer la configuration sur l’appareil.
Note : il est recommandé de garder le disjoncteur en état ouvert pendant le transfert.
Type de connexion avec l’appareilConnexion locale : connexion via Ekip T&P
Connexion à distance : Ekip COM TCP/Ekip COM module de communication RTU
>> Pour plus de détails sur les dispositifs pris en charge et les exigences pour chacun, veuillez consulter le document 9AKK108467A9238 disponible ici.
 

À quoi ça ressemble

Note : l’image suivante fait référence à la page visible avec un projet ouvert/nouveau. Voir Configurer la fonction Interface Protection System.
 protection system interface
Partie
Description
PanneBouton pour ouvrir un autre projet ou en créer un nouveau.
Activer/HandicapéBouton pour activer/désactiver la fonction. Le statut actuel est affiché dans [A].
Réinitialisation par défautBouton pour réinitialiser les paramètres aux paramètres d’usine.
SauvegarderBouton pour sauvegarder le projet sur le PC au format .ips.
Note : le format .ips est un format propriétaire qui ne peut être lu qu’avec Ekip Connect.
TransfertBouton pour transférer la configuration vers l’appareil
Afficher la vue diagramme / Afficher la vue des tuilesBouton pour changer la vue de la zone [B].
UnStatut de la fonction
BLa zone des éléments doit être configurée en vue tuile (par défaut) ou en vue diagramme.
CAire pour les paramètres de l’élément sélectionné dans [B].
 

Configurez le système de protection de l’interface fonctionnelle

  1. Cliquez sur Outils > Système de Protection d’Interface.
  2. Pour démarrer un nouveau projet, sélectionnez le type d’appareil puis le bouton de la fonction que l’appareil effectue, ou cliquez sur Ouvrir le projet pour ouvrir un projet précédemment enregistré.
  3. Sur la page affichée, dans la zone des éléments à configurer (voir à quoi il ressemble), sélectionnez l’élément à configurer et définissez les paramètres.
  4. Cliquez sur Activer pour activer la fonction.
  5. Pour transférer la configuration sur l’appareil, cliquez sur Transférer.
Remarque : pour transférer la configuration au disjoncteur, il est recommandé que celui-ci soit en état ouvert.
  1. Comme indiqué également dans le message qui apparaît sur la page, vérifiez que l’appareil reçoit correctement l’état du disjoncteur, c’est-à-dire qu’en l’absence de tension, l’entrée 01 du module Ekip Signaling 4k est activée, puis cliquez sur Oui : à la fin du transfert, un fichier .pdf contenant le rapport de configuration peut être téléchargé.