Tests können in Serie in Form einer Testsequenz durchgeführt werden. ABB bietet eine Abfolge vordefinierter Tests, die den größtmöglichen Bereich abnormer Strom- und Spannungswerte abdeckt. Angepasste Testsequenzen können erstellt werden.
Wie es aussieht
Teil
Funktion
Zurück
Kehrt zur Hauptseite der Testbereichsfunktion zurück.
Standard-Testsequenz
Öffnet die Standard-Testsequenz auf der Seite.
Neue Testsequenz
Öffnet und zeigt einen neuen Sequenztest an. Testsequenzen sind standardmäßig leer
Offene Testsequenz
Öffnet eine Testsequenz im .tsq-Format, die zuvor heruntergeladen und auf dem PC gespeichert wurde.
Save-Testsequenz
Speichert die Testsequenz auf dem PC im .tsq-Format. Hinweis: Das .tsq-Format ist ein proprietäres Format, das nur mit Ekip Connect gelesen werden kann
Testsequenz umbenennen
Umbenennt die offene Testsequenz.
Ein
Gibt die Sitzung und den Titel der offenen Testsequenz an
B
Buttons, um die Tests in der Sequenz zu verwalten.
Alle auswählen/Alles abwählen: Wählt die durchzuführenden Tests aus.
Test hinzufügen: fügt der Sequenz einen Test hinzu.
C
Liste der Tests in der Abfolge. Für jeden Test werden folgende Informationen bereitgestellt:
Haken Sie das Kästchen an, um den Test in der Sequenzausführung einzu- oder auszuschließen
Testname
Auszeit gesetzt
Gesetzt Strom- und Spannungswerte
Aktionstasten:
: verschiebt den Test in der Reihenfolge der Ausführung nach unten
: verschiebt den Test in der Reihenfolge der Ausführung nach vorne
Um die Strom- und Spannungseinstellungen sowie Werte eines Tests anzupassen, platziert der Cursor auf die entsprechende Testzeile: Die Testaktionstasten erscheinen.
Klicke auf , passe die Einstellungen entsprechend der Gerätekonfiguration und den Bedingungen an, die du testen möchtest.
Klicken Sie auf OK.
Wähle die Tests aus, die du in der Sequenz ausführen möchtest.
Um die Sequenz zu starten, klicken Sie auf Start: Die Signale werden an den Schutzauslöser gesendet. Die Zeile, die dem laufenden Test entspricht, zeigt den Status des progressiven Tests und, wenn der Test abgeschlossen ist, das Testergebnis. Am Ende eines Tests wird der nächste ausgewählte Test in der Sequenz automatisch ausgeführt. Am Ende des letzten Tests wird die Testsequenz automatisch beendet.
Hinweis: Keine der Parameter kann während des Tests bearbeitet werden.
Die Freigabe kann je nach Konfiguration eine Reise auslösen.
Um den Test manuell zu unterbrechen, klicken Sie auf Stopp.
Klicken Sie im Sequenzabschlussfenster auf Ja, um den Testsequenzbericht zu generieren. Ansonsten wähle Nein. Es wird auch möglich sein, den Bericht später von der Haupttestseite aus einzusehen (wie er aussieht).
Erstellen Sie eine Testsequenz.
Im Bereich Tools > Test klicken Sie auf Neue Testsequenz.
Klicken Sie auf Testsequenz umbenennen und weisen Sie der Sequenz einen Namen zu.
Klicken Sie auf Test hinzufügen: Die Testzeile 1 erscheint.
Um die Testeinstellungen sowie die Strom- und Spannungswerte eines Tests anzupassen, platziert der Cursor auf die entsprechende Testzeile: Die Testaktionstasten erscheinen.
Klicken Sie auf , passen Sie die Einstellungen in den Test-Bearbeiten-Tabs entsprechend der Gerätekonfiguration und den gewünschten Bedingungen an und klicken Sie auf OK.
Wiederholen Sie die Schritte 3, 4, 5, damit alle Tests zur Sequenz hinzugefügt werden.
Um die Sequenz zu speichern, klicke auf Testsequenz speichern.