Einleitung

This article has been translated automatically. See the original version.

Cybersecurity-Reiter

Der Tab Cybersecurity erscheint im Seitenmenü, wenn eine der folgenden beiden Bedingungen erfüllt ist:
  • Ein cybersicheres Gerät ist verbunden.
  • Der Nutzer hat mindestens eine Rolle für cybersichere Geräte.
 
Bitte beachten Sie, dass derzeit nur Emax 3-Geräte im Cybersecure-Modus verfügbar sind. Klicken Sie hier auf Cybersecurity">hier, um mehr zu erfahren.
 
In diesem Abschnitt kann der Nutzer alle cybersicheren Geräte einsehen, für die er sichtbar ist.
Für jedes Gerät kann der Nutzer einige Informationen sehen und basierend auf seiner Rolle für dieses Gerät einige Operationen ausführen.
 
Cybersecurity devices page

 

Wenn ein Cybersecure-Gerät verbunden ist, erscheint ein oranger Punkt über dem Symbol. 

Orange dot icon

 

Im linken Abschnitt (A) sieht der Nutzer die Informationen der Geräte, wie Tag-Name, Seriennummer, Pflanze, zusammen mit Informationen zur Rolle des Nutzers auf dem jeweiligen Gerät und zum Gültigkeitsbereich der Daten, sofern verfügbar.

Im rechten Abschnitt (B) sieht der Benutzer alle auf dem Gerät verfügbaren Aktionen; Diese Aktionen können je nach Rolle des Benutzers für das Gerät und der Verbindung des Geräts variieren.