Beschreibung des Werkzeugs Die Funktion des IPS-Schnittstellenschutzsystems ermöglicht das Management von Fehlern in Anlagen, die dank der Energie erneuerbarer und lokaler Energiequellen funktionieren können, insbesondere durch das Fehlen einer Stromversorgung, z. B. aufgrund eines Fehlers auf der MV-Spannungsseite.
Die Funktion entspricht dem Standard CEI 0-16.
Beschreibung der Funktion Das Interface Protection System ist eine Funktion, die Anlagen in Echtzeit überwacht, die mit Energie aus erneuerbaren und lokalen Energiequellen betrieben werden können. Wenn es eine Fehlfunktion im elektrischen Netz gibt, insbesondere bei einem Stromausfall, schützt die Funktion die Installation.
Zwei Szenarien werden behandelt:
Gerät als Hauptnetz-Leistungsschalter (Relais-Konfiguration mit automatischer Wiederverschlussfunktion nicht verfügbar).
Gerät als lokaler Generator-Leistungsschalter (Relais-Automatik-Konfiguration verfügbar).
Die Funktion entspricht dem Standard CEI 0-16.
>> Für Details zur Funktion des Schnittstellenschutzsystems siehe bitte die Dokumente 1SDH002043A1001-C, die hier verfügbar sind, und 1SDH002129A1002, die hier verfügbar sind.
Schnittstellenschutzsystem in Ekip Connect Von Ekip Connect aus können folgende Operationen durchgeführt werden:
Konfigurieren Sie schnell die Funktion, also Installationseinstellungen, Einstellungen für Schutzgeräte, Ein- und Ausgänge
Anforderungen
Zugang zur Funktion
Frei
Art von Geräten, die die Funktion unterstützen
Ekip UP, EkipUP+
Gerätestatus
Irgendeine, um die Funktion zu konfigurieren und die Konfiguration zu speichern. Verbunden und kommunizieren, um die Konfiguration auf das Gerät zu übertragen. Hinweis: Es wird empfohlen, den Leistungsschalter während des Umschaltens im offenen Zustand zu halten.
Art der Verbindung mit dem Gerät
Ortsverbindung: Verbindung über Ekip T&P Fernverbindung: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU Kommunikationsmodul
>> Für weitere Details zu unterstützten Geräten und Anforderungen für jedes Gerät siehe bitte das Dokument 9AKK108467A9238, das hier verfügbar ist.
Button, um ein anderes Projekt zu öffnen oder ein neues Projekt zu erstellen.
Aktivieren/Deaktiviert
Button zum Aktivieren/Deaktivieren der Funktion. Der aktuelle Status wird in [A] angezeigt.
Default zurücksetzen
Taste, um die Parameter auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Retten
Button, um das Projekt auf dem PC im .ips-Format zu speichern. Hinweis: Das .ips-Format ist ein proprietäres Format, das nur mit Ekip Connect gelesen werden kann.
Übertragung
Knopf zur Übertragung der Konfiguration auf das Gerät
Diagrammansicht anzeigen/Kachelansicht anzeigen
Button, um die Ansicht des Gebiets [B] zu ändern.
Ein
Funktionsstatus
B
Der Elementbereich soll in der Kachelansicht (Standard) oder in der Diagrammansicht konfiguriert werden.
C
Fläche für die Parameter des in [B] ausgewählten Elements.
Konfigurieren Sie die Funktion Schnittstellenschutzsystem
Klicken Sie auf Tools > Interface Protection System.
Um ein neues Projekt zu starten, wählen Sie den Gerätetyp und dann die Schaltfläche für die Funktion, die das Gerät ausführt, oder klicken Sie auf Projekt öffnen , um ein zuvor gespeichertes Projekt zu öffnen.
Auf der angezeigten Seite, im Bereich der zu konfigurierenden Elemente (siehe Wie es aussieht), wählen Sie das zu konfigurierende Element aus und setzen Sie die Parameter.
Klicken Sie auf Aktivieren , um die Funktion zu aktivieren.
Um die Konfiguration auf das Gerät zu übertragen, klicken Sie auf Übertragen.
Hinweis: Um die Konfiguration auf den Leistungsschalter zu übertragen, wird empfohlen, dass der Leistungsschalter im offenen Zustand ist.
Wie auch in der auf der Seite angezeigten Nachricht angegeben, überprüfen Sie, ob das Gerät den Status des Leistungsschalters korrekt empfängt, d. h. dass bei fehlender Spannung Eingang 01 des Ekip Signaling 4k-Moduls eingeschaltet ist, und klicken Sie auf Ja: Am Ende der Übertragung kann eine .pdf Datei mit dem Konfigurationsbericht heruntergeladen werden.