Testbereich: Einzeltestgebiet

This article has been translated automatically. See the original version.
Beschreibung
Der Single Test in Test Execution oder Pro-Test ermöglicht es Ihnen, manuell angepasste Strom- und/oder Spannungswerte zu simulieren.
 
Wie es aussieht
 
Teil
Funktion
ZurückKehrt zur Hauptseite der Testbereichsfunktion zurück.
OffenÖffnet einen Test auf der Seite, die zuvor heruntergeladen und auf dem PC gespeichert wurde.
SpeichernSpeichert den Test im .test-Format auf dem PC.
Hinweis: Das .test-Format ist ein proprietäres Format, das nur mit Ekip Connect gelesen werden kann.
AGibt die Sitzung und den Titel der offenen Prüfung an. "+"-Button zum Hinzufügen einer neuen Testsitzung, "-"-Button, um ausgewählte Sitzung zu löschen. 
BWählen Sie den Tab Signals oder Harmonics
CDer Bereich, um den Testtyp auszuwählen, der ausgeführt werden soll
DTestkonfigurations-Dashboard
StartDer Test startet
 
Tab-Signale
Teil
Beschreibung
ASignaleinstellungen, z. B. Lasttyp (induktiv oder kapazitiv), Leistungsfaktor.
BPhasordiagramm: zeigt und erlaubt Änderungen an der Phasenverschiebung und Amplitude der Phaseren der während des Tests zu simulierenden Signale.
Bulb iconZieh einfach das Ende eines Phasors, um das Diagramm zu verändern.
C
Signaltabelle: zeigt den numerischen Wert der Amplitude und Phasendifferenz der fundamentalen Komponente der Testsignale an und ermöglicht es, den numerischen Wert zu ändern. Die Amplitude kann sowohl in relativen (Nennstrom/Spannung) als auch in absoluten Termen (Ampere/Volt) ausgedrückt werden.
DDiagramme von Strömen und Spannungen basierend auf den Einstellungen im Phasordiagramm oder der Signaltabelle.
 
Tab-Obertöne
 
 
Teil
Beschreibung
ABereich zur Auswahl oder De-Of-Schaltung der Stromphase oder Spannung, für die die Amplitude der Oberschwingungskomponenten geändert werden soll
BObertondiagramm: Zeigt und modifiziert die Amplitude der 3., 5., 7. und 9. Obertonkomponente der AC-Testsignale.
Bulb icon Zieh einfach einen Punkt der Oberklinge, um das Diagramm zu modifizieren.
CDiagramme von Strömen und Spannungen basierend auf den Einstellungen im Oberwellendiagramm.
 

Manueller Test starten

Danger Icon VORSICHT! Führen Sie den Test ohne Stromfluss durch
 
  1. Sobald das Gerät verbunden ist und mit Ekip Connect kommuniziert, klicken Sie auf den Bereich Tools > Test > Test Execution > Single Test.
    Wenn Sie Tests auf einem Sace Emax 3-Gerät durchführen möchten, klicken Sie auf Tools > Testbereich > Pro Test > Single Test.
  2. Falls erforderlich, erstellen oder wählen Sie die Sitzung, in der der Test durchgeführt werden soll (Erstellen Sie eine Testsitzung).
  3. Klicken Sie auf Test ausführen: Die Testseite öffnet sich.
  4. Passen Sie die Werte in den Tabs Signals und Harmonics entsprechend der Gerätekonfiguration und den zu testenden Bedingungen an.
  5. Klicken Sie auf Start: Die Signale werden an die Schutzfreigabe gesendet und ein Fenster mit dem progressiven Teststatus öffnet sich.
  6. Die Freigabe kann je nach Konfiguration eine Reise auslösen.
Hinweis: Keine der Parameter kann während des Tests bearbeitet werden.
  1. Um den Test zu unterbrechen, klicken Sie auf Stopp.
  2. Um den Bericht anzusehen, klicken Sie auf Testbericht anzeigen: Der Testbericht erscheint.
  3. Falls erforderlich, exportieren Sie die Daten in .xlsx Format, laden Sie in .pdf Format herunter oder drucken Sie den Bericht aus.
  4. Wenn nötig, wiederholen Sie den Test und klicken Sie auf "Test wiederholen".