诊断

This article has been translated automatically. See the original version.

函数描述

诊断功能允许你检查设备收集现场数据并传输到云端的数据流。
 

要求

访问无限制功能
支持该功能的设备类型网关、断路器外部单元、保险丝断开器、换线开关、断路器(已安装Ekip Com Hub通信模块)
设备状态任何
与设备的连接类型连接以太网网络(Modbus TCP)
>> 有关支持设备及各设备要求的详细信息,请参阅此处提供的文档9AKK108467A9238
 

它的样子

Diagnostic page
 
部分
描述
一个

页面上的按钮

  • 启动/停止:开始/停止诊断会话。
  • 重复选定测试:重复选定测试。
  • 生成报告:允许以.pdf格式保存会话报告
  • 显示日志:显示诊断会话日志。
  • 配置TCP扫描:打开设置以太网TCP网络Scanning参数的窗口
C

会话测试列表:

  • Test running icon:测试运行
  • Test ok icon:测试成功完成
  • Test not ok icon:带问题的测试完成
  • 详情:显示有关测试的额外信息。
 

进行诊断会话

  1. 点击 配置TCP扫描:设备 扫描设置 窗口会打开。
  2. 设置待测设备连接的以太网TCP网络参数,然后点击 确定
  3. 点击 开始:弹出一个窗口,要求你在设备上启用配置会话。
  4. 手动在设备上启用会话,然后点击 确定
  5. 如有请求,在 选择集线器 窗口中选择要测试的设备。
  6. ABB 能力 环境窗口中,选择使用环境,然后点击 确定登录窗口就 会出现。
  7. 登录: Hub 密码窗口显示设备序列号已填写。
  8. 输入设备的16位密码,然后点击 确定:测试结果就会出现。
  9. 如有必要,请采取以下步骤:
自。。。
然后。。。
重复测试    选择它们,然后点击 “重复选中的测试”。
保存会议报告   点击 生成报告
查看会话日志   点击 “显示日志”。