Konfiguration

This article has been translated automatically. See the original version.

Seitenfunktionen

  • Sehen Sie sich die Geräteparameter in Bezug auf die Installation an, in der das Gerät installiert ist.
  • Sehen Sie sich einige interne Konfigurationsparameter des Geräts an und bearbeiten Sie.
 

Wie es aussieht

Configuration gateway
 
Teil
Beschreibung
Einexpands icon: erweitert alle Parameterabschnitte.
collapses icon: Kollabiert alle Parameterabschnitte.
BTextsuchbereich für Parameter
CParameter-Abschnitt
expand icon : erweitert den Abschnitt mit den Parametern.
collapses icon : Faltet den Parameterbereich zusammen.
DButton zum Anwenden oder Stornieren von Änderungen
 

Einen Parameter bearbeiten

  1. Um alle Parameter anzuzeigen, klicken Sie auf expands icon.
  2. Stellen Sie den gewünschten Wert oder die gewünschte Option ein.
  3. Um die Änderung auf das Gerät zu übertragen, klicken Sie auf Anwenden: Eine Nachricht erscheint mit dem Ergebnis der Operation.