Leistungsregler: Verfahren

This article has been translated automatically. See the original version.

Konfigurieren Sie die Funktion Power Controller

  1. Klicken Sie auf Tools > Power Controller.
  2. Starte ein neues Projekt oder wähle die Taste, um den aktiven Power Controller auf dem Gerät auszulesen.
Power controller
  1. Aktivieren Sie die Power Controller-Funktion und klicken Sie auf Konfigurieren, um die Funktionsparameter (Funktionsparameter) zu konfigurieren.
  2. Um die tägliche Programmierung der Funktion zu definieren, klicken Sie auf Power Controller Programming. Definieren Sie die einzuhaltenden Leistungsgrenzen und in welchen Zeitfenstern jedes Wochentags. Klicken Sie auf Bewerben.
  3. Füge so viele Lasten hinzu, wie es im System zu überwachen ist.
  4. Setze die Parameter für jede Last (Lastparameter (Allgemein) Lastparameter (Signale))
  5. Um das Projekt zu speichern, klicken Sie auf Projekt speichern.
  6. Um die Konfiguration auf das Gerät zu übertragen, überprüfen Sie, ob das Gerät verbunden ist und mit Ekip Connect kommuniziert, und klicken Sie auf Übertragen: Am Ende des Transfers kann eine .pdf Datei mit dem Konfigurationsbericht heruntergeladen werden.
Hinweis: Um die Konfiguration auf den Leistungsschalter zu übertragen, wird empfohlen, dass der Leistungsschalter im offenen Zustand ist.
 

Überwachen Sie die Funktion

  1. Wenn das Gerät angeschlossen ist und mit Ekip Connect kommuniziert, klicke auf Tools > Power Controller.
  2. Öffnen Sie ein Projekt oder wählen Sie die Taste, um die aktive Konfiguration des Power Controllers auf dem Gerät auszulesen.
  3. Klicken Sie auf Überwachung.