Sehen Sie sich Gerätestatusinformationen, allgemeine Parameter und weitere spezifische Informationen zum Gerät und/oder zur Installation an, wo es installiert ist.
Wie es aussieht
Teilbeschreibung
Bewertete Daten
Gerätetyp
Seriennummer und Softwareversion der Veröffentlichung
Seriennummer und Softwareversion des Mainboards
Seriennummer und Typ des Geräts
Nennstrom (In)
Nennspannung (Un)
Anzahl der Pole
Referenzstandards
Letztes Wartungsdatum des Leistungsschalters
Zyklische Richtung der Phasen
Leistungsschalterzustand
Informationen zum Status des Leistungsschalters, einschließlich:
die im Abschnitt Zustände der Seite bereitgestellten Informationen Dashboard (Gebietszustände)
Details zur Anzahl der aufgezeichneten Operationen
der Betriebsmodus, der bestimmt, ob bestimmte Konfigurationsparameter geändert werden können (Betriebsmodus)
Ein
Deskriptor-Datei in Gebrauch
B
Link, um alle installierten Deskriptordateien anzuzeigen