Serieller Bus-Scan

This article has been translated automatically. See the original version.
Hinweis: Die Kommunikation mit dem seriellen Modul (Ekip Com Modbus RTU) ist nur möglich, wenn der Parameter "Local Bus" aktiviert ist. Bitte lesen Sie das Gerätehandbuch für Informationen zur Aktivierung.
 

Wie man mit dem Scanning über Serial Bus beginnt

Das Verfahren für Scanning zur Suche nach Geräten, die über das Modbus RS485-Seriellnetzwerk verbunden sind, wird unten beschrieben.
 
  1. Auf der Seite Scanning in Verbindung zu Geräten, um die seriellen Busparameter zu konfigurieren, klicken Sie neben Serial auf Konfigurieren.
"Configure" Botton
  1. Stellen Sie die Parameter ein und klicken Sie auf OK.
WICHTIG: Die gesetzten Werte müssen mit denen auf dem Gerät übereinstimmen.
>> Für Details zu den Parametern für die serielle Kommunikation über den Bus siehe Serielle Scan-Parameter.
 
  1. Klicken Sie auf Scanning neben Serial: Ekip Connect startet den Scan
"Scan" Botton
Hinweis: Während das Scanning läuft, ist es möglich, Ekip Connect zu verwenden. Es ist jedoch nicht möglich, einen weiteren Scan zu starten.
 
  1. Wenn das Scanning abgeschlossen ist, gehen Sie wie folgt vor:
Wenn es fand...Dann...Und dann...
Nur ein Gerät
  • Die Menüpunkte des Geräts werden angezeigt.
  • Die Seite Scanning wird mit Informationen zum gefundenen Gerät aktualisiert.
1. Überprüfen Sie, ob der Gerätestatus VERBUNDEN ist.
2. Wählen Sie die erforderliche Seite aus und beginnen Sie mit der Konfiguration und Überwachung des Geräts.
mehr als ein Gerät
  • Die Menüpunkte, für die Ekip Connect die Kommunikation automatisch aktiviert hat, erscheinen.
  • Die Seite Scanning wird mit Informationen zum gefundenen Gerät aktualisiert.
1. Klicken Sie auf SELECT, entsprechend dem betreffenden Gerät.
2. Überprüfen Sie, ob der Gerätestatus VERBUNDEN ist.
3. Wählen Sie die erforderliche Seite aus, um mit der Konfiguration und Überwachung des Geräts zu beginnen.
Hinweis: Wenn der Scan abbricht und kein Gerät gefunden wurde, konsultiere "Fehlersuche".


Serielle Scanparameter

Die Parameter für das serielle Scanning werden unten beschrieben.
Hinweis: Wo angegeben, wähle im Listenfeld, falls du dir bei den auszuwählenden Werten nicht sicher bist. Wähle im Listenfeld "Alle auswählen".
ParameterbeschreibungStandardwert für ABB-Geräte
COM
Liste der verfügbaren Kommunikationsanschlüsse beim Start von Ekip Connect.
WICHTIG: Wenn während Performing Ekip Connect ein neuer Adapter verfügbar geworden ist, klicken Sie auf "Ports aktualisieren".
Hinweis: Wählen Sie "Nur ABB-Schlüssel anzeigen ", um nur Ports mit Ekip T&P-Kommunikationsgeräten anzuzeigen.
-
Baudrate
Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate).19200 Bits pro Sekunde
ParitätFehlerüberwachungsmodi für Informationspakete.SOGAR
ZeitüberschreitungMaximale Wartezeit auf eine Antwort der gesuchten Geräte.100 ms
Adressen
Adressen, um nach kompatiblen Geräten zu suchen.
  • Select 1...31: beschränkt das Scanning auf Adressen von 1 bis 31
  • Reservierte Parameter scannen: erweitert Scanning auf Adressen von 248 bis 254.
3, 4 und 247