Aktivieren und konfigurieren Sie zwei Schutzkonfigurationssätze.
Wie es aussieht
Teilbeschreibung
Ein
Menü zur Auswahl der zu konfigurierenden Schutzgruppen
Einstellungen A
Einstellungen B
B
Handelsname des Geräts
Angepasster Gerätename (Parameter CB Tag-Name in der Classic-Ansicht bearbeitbar > Einheitenkonfiguration > Anpassbare Informationen) Foto des Geräts : Falls verfügbar, öffnet ein Dokument mit einer Verkaufspräsentation des Geräts.
C
Liste verfügbarer Geräteschutzmaßnahmen. Für jeden Schutz sind folgende Daten aufgeführt:
Schutzname
Schutzstatus
:aktiv
:inaktiv
D
Für die Konfiguration ausgewählte Schutz
E
Konfigurationsparameter für den gewählten Schutz
F
Button zum Anwenden oder Stornieren von Änderungen
Konfigurieren Sie einen Schutz
Um einen Schutz von Set B zu konfigurieren, klicken Sie auf Einstellungen B.
Klicken Sie auf den zu konfigurierenden Schutz: Der Bereich mit den Schutzparametern erscheint.
Geben Sie die Parameter ein.
Um die Konfiguration auf das Gerät zu übertragen, klicken Sie auf Anwenden: Eine Nachricht erscheint mit dem Ergebnis der Operation.
Hinweis: Wenn die Operation fehlschlägt, überprüfen Sie den Status des Betriebsmodus (Betriebsmodus).