Dies ist die Seite, auf der Nutzer die Testberichte sowohl des LSIG-Tests als auch des Pro-Tests einsehen können. Die Testhistorie-Seite ist sowohl online als auch offline zur Beratung verfügbar.
Der Bericht enthält folgende Informationen:
Sessionsname und Betreiber
Testname
Testdatum und -zeit
Während des Tests erzeugte Strom- und Spannungswerte, dargestellt in einem Phasordiagramm
Einstellungen des getesteten Geräts
Testergebnis
Deskriptor-Datei in Gebrauch
Ekip Connect-Version
Wie es aussieht
Teilbeschreibung
Testsitzung
Verfügbare Testsitzungen:
Standardsitzung: Sitzung, die automatisch von Ekip Connect erstellt wird, um die generierten Tests ohne zusätzliche Informationen zu sammeln.
Angepasste Sitzungen: Sitzungen, die vom Nutzer erstellt werden, um Tests mit denselben zusätzlichen Informationen zu sammeln.
Testfunktionsmenü
Ein Menü zur Verwaltung von Testberichten.
Test
Liste der in den Testsitzungen ausgewählten Tests, die in der Testsitzung durchgeführt wurden. Für jeden Test sind folgende Details angegeben:
Ergebnis: Ausgelöst/Nicht ausgelöst/Stopp
Testname
Typ und individueller Name des Geräts
Datum und Uhrzeit der Testerzeugung
Jede Testsequenz, zu der der Test gehört (Testsequenz oder LSIG-Testsequenz)