Klassische Ansicht

This article has been translated automatically. See the original version.

Seitenfunktionen

  • Sehen Sie sich die Geräteparameter an und konfigurieren Sie.
  • Sehen Sie sich Geräteinformationen an und konfigurieren Sie.
 

Wie es aussieht

Classic view
 
Teil
Beschreibung
EinMenü der Parameterseiten
B

Bereich des Parameters, der spezifisch für die in A ausgewählte Parameterkategorie ist

  • expands icon: erweitert alle Parameterabschnitte.
  • collapses icon: Kollabiert alle Parameterabschnitte.
  • copies icon: Kopiert Parameter und Werte auf die Zwischenablage.
  • export icon: exportiert Parameter und Werte nach .xls.
  • reads icon: liest die gespeicherten Werte vom Gerät aus.
  • write icon: schreibt die Set-Werte auf das Gerät.
CDeskriptor-Datei in Gebrauch
 

Einen Parameter bearbeiten

  1. Um alle Parameter anzuzeigen, klicken Sie auf expands icon.
  2. Um die gespeicherten Werte vom Gerät auszulesen, klicke auf reads icon.
  3. Stellen Sie den gewünschten Wert oder die gewünschte Option ein.
  4. Um die gesetzten Werte auf das Gerät zu übertragen, klicken Sie auf download icon: Eine Nachricht erscheint mit dem Ergebnis der Operation.
Hinweis: Wenn die Operation fehlschlägt, überprüfen Sie den Status des Betriebsmodus (Betriebsmodus).