Data Viewer

This article has been translated automatically. See the original version.

Beschreibung der Funktion
Die Data Viewer-Funktion ermöglicht es Ihnen, die vom Gerät heruntergeladenen Data Logger-Dateien einzusehen und die Daten zu analysieren.

 

Data Viewer in Ekip Connect
Die folgenden Aktionen können mit dem Ekip Connect-Tool ausgeführt werden:

  • Öffnen Sie eine mit der Datalogger-Funktion erstellte Aufnahme.
  • Analysieren Sie Daten unter Berücksichtigung der Zeit oder Frequenz der einzelnen Strom- und Spannungsphasen.
  • Drucken Sie einen Bericht aus.
  • Exportiere die Daten.
 

Anforderungen

Zugang zur FunktionUneingeschränkt mit der richtigen Datalogger-Datei.
Art von Geräten, die die Funktion unterstützen
  • Externe Einheit für Leistungsschalter (z. B. Ekip Up)
  • Leistungsschalter
GerätestatusJegliche
Art der Verbindung mit dem GerätJegliche
>> Für weitere Details zu unterstützten Geräten und Anforderungen für jedes Gerät siehe bitte das Dokument ................ Hier erhältlich.


Wie es aussieht

Data viewer page
 
Teil
Beschreibung
EinOffener Dateipfad
OffenButton, um eine Datei zu öffnen, die zuvor über die Data Logger-Funktion heruntergeladen wurde.
OptionenButton zur Konfiguration von Data Viewer-Einstellungen für Palette, Dicke, Fadenkreuzposition und Sichtbarkeit der Signalannotation.
B

Menü zur Auswahl der zu zeigenden Grafikart:

CDatenanzeigebereich. Der Inhalt hängt vom in [B] ausgewählten Graphen ab.
D

Aktionstasten:

  • Druckbericht: erzeugt den Dateibericht mit Dateiinformationen, dem Diagramm mit den aktuell angezeigten Signalen sowie detaillierten Strom- und Spannungswerten. Der Bericht kann in .pdf Format gespeichert oder ausgedruckt werden.
  • Exportsignale: Exportiert ausgewählte Strom-, Spannungs- und digitale Signale im .csv Format.
 

Zeitdomäne

Data viewer page
Teilbeschreibung
Ein

Aktionstasten in 4 verschiedenen Kategorien;

Signalfensterbezogene Operationen

  • expands icon: erweitert den Grafikbereich auf der Seite.
  • Signalinfo: Zeigt die Informationen zu Strömen / Spannungen am unteren Rand des Fensters an/verbirgt sie.
  • Split-Diagramm: Trennen/Zusammenfügen-Strom- und Spannungssignal-Diagramme.
  • Digitale Signale anzeigen: Ermöglicht es Ihnen, auszuwählen, welche Arten digitaler Ereignisse im Diagramm angezeigt werden.
  • Signalausdruck bearbeiten:

Signalsichtbarkeitsoperationen

  • Nach rechts bewegen – Nach links bewegen: Schaltflächen, um das ausgewählte Signal im Fenster zu verschieben.
  • Heranzoomen – herauszoomen: Buttons zum Heranzoomen – raus ausgewähltes Signal im Fenster.

Cursorbezogene Operationen:

  • Cursors: Um die Cursoreinstellung so anzupassen, dass man verknüpftes Signal, Spurtyp und Delta einstellen kann.
  • X-Cursor zurücksetzen – Y-Cursor zurücksetzen: Tasten zum Zurücksetzen der voreingestellten Cursor.

Achsenbezogene Operationen:

  • X-Achse zurücksetzen – Y-Achse zurücksetzen: Schaltflächen zum Zurücksetzen der voreingestellten Achse im Diagramm.
  • Alle Achsen zurücksetzen: Knopf, um alle voreingestellten Achsen im Diagramm zurückzusetzen.
BGraph mit über die Zeit aufgezeichneten Spannungs- und Stromwellenformen. Wenn eingestellt, zeigt es auch digitale Ereignissignale an.
CVerwandte tatsächliche Datums- und Uhrzeitinformationen der aufgezeichneten Datei.
DDynamisch ändernde Informations-Registerkarte im Zusammenhang mit Zeitfenster und Cursor.
E

Menü zur Darstellung oder Ausblendung von Strom, Spannung und digitalen Signalen im Diagramm:

  • edit icon: ermöglicht es, die Darstellung des Signals im Diagramm zu ändern.
  • offset icon: erlaubt das Zurücksetzen von Offsets
 

Frequenzbereich

Data viewer frequency
 
Teilbeschreibung
Ein

Aktionstasten:

  • Expand Icon: erweitert den Grafikbereich auf der Seite.
  • Signalinformation: zeigt die Informationen in [D] an/verbirgt sie.
  • Split-Diagramm: Trennen/Zusammenfügen-Strom- und Spannungssignal-Diagramme.
BDiagramm mit dem aufgezeichneten Spannungs- und Stromharmonischen Spektrum. Es hängt davon ab, was in [E] ausgewählt wird.
CTasten, um den Cursor einzustellen.
DDetaillierte Werte von Strömen/Spannungen werden im Diagramm dargestellt.
ESchaltflächen, um Ströme oder Spannungen im Diagramm anzuzeigen.
F

Menü zur Darstellung/Ausblendung von Strom-/Spannungssignalen im Diagramm:

  • Edit icon: ermöglicht es, die Darstellung des Signals im Diagramm zu ändern.


Dateiinformationen

Element
Beschreibung
EinheitsnameGerätetyp
Name des Leistungsschalter-TagsIndividueller Name des Geräts
DatumDatum und Uhrzeit, an dem die Datei auf dem Gerät aufgezeichnet wurde
AbtastfrequenzAbtastfrequenz
NetzfrequenzStandardfrequenz des elektrischen Netzes
Aktive Testsitzung
  • True: zeigt an, dass das Ereignis während einer Testsitzung aufgezeichnet wurde
  • Falsch: zeigt an, dass das Ereignis mit dem Gerät im Betriebsmodus aufgezeichnet wurde
Offene LiniePfad, auf dem die offene Datei gespeichert ist
Sklaven-IDGeräte-Identifikationscode