Konfiguration
Seitenfunktionen
Sehen Sie sich die Geräteparameter in Bezug auf die Installation an, in der das Gerät installiert ist.
Sehen Sie sich einige interne Konfigurationsparameter des Geräts an und bearbeiten Sie.
Wie es aussieht
Einen Parameter bearbeiten
- Um alle Parameter anzuzeigen, klicken Sie auf
. - Stellen Sie den gewünschten Wert oder die gewünschte Option ein.
- Um die Änderung auf das Gerät zu übertragen, klicken Sie auf Anwenden: Eine Nachricht erscheint mit dem Ergebnis der Operation.
Hinweis: Wenn die Operation fehlschlägt, überprüfen Sie den Status des Betriebsmodus (Betriebsmodus).