Klassische Ansicht

This article has been translated automatically. See the original version.

Seitenfunktionen

  • Sehen Sie sich die Geräteparameter an und konfigurieren Sie.
  • Sehen Sie sich Geräteinformationen an und konfigurieren Sie.
 

Wie es aussieht

classicview
 
Teilbeschreibung
EinMenü der Parameterseiten
B
Bereich des Parameters, der spezifisch für die in A ausgewählte Parameterkategorie ist
expand icon: erweitert alle Parameterabschnitte.
collapses icon: Kollabiert alle Parameterabschnitte.
copyall: Kopiert alle Inhalte, Namen und Werte auf das Zwischenbrett.
copyvalues: kopiert nur Werte in die Zwischenablage.
export icon: exportiert Parameter und Werte nach .xls.
read icon: liest die gespeicherten Werte vom Gerät aus.
write icon: schreibt die Set-Werte auf das Gerät.
CDeskriptor-Datei in Gebrauch
 

Einen Parameter bearbeiten

  1. Um alle Parameter anzuzeigen, klicken Sie aufexpands icon .
  2. Um die gespeicherten Werte vom Gerät auszulesen, klicke aufread icon .
  3. Stellen Sie den gewünschten Wert oder die gewünschte Option ein.
  4. Um die gesetzten Werte auf das Gerät zu übertragen, klicken Sie auf download icon : Eine Nachricht erscheint mit dem Ergebnis der Operation.
Hinweis: Wenn die Operation fehlschlägt, überprüfen Sie den Status des Betriebsmodus (Betriebsmodus).