Kommunikation

This article has been translated automatically. See the original version.

Seitenfunktionen

  • Konfigurieren Sie Internetverbindungsparameter.
  • Konfigurieren Sie die Parameter für die Ethernet- oder Modbus-Kommunikation mit den Geräten.
  • Überwachen Sie die Liste der Clients, die mit dem Gerät verbunden sind.
 

Wie es aussieht

communication gateway
 
Teilbeschreibung
Ein

Menü für Kommunikationsseiten:

  • Parameter: Zeigt die Parameter für die Kommunikation mit dem Internet sowie für die Ethernet- oder Modbus-Kommunikation mit den Geräten an.
  • Clients: Zeigt die Liste der mit dem Gateway verbundenen Clients an.
BModbus-Kommunikationsparameter
CInternetverbindungsparameter
DEthernet-Kommunikationsparameter
 

Aktionen auf der Seite

Knopfaktion
AbwerfenHebt die Änderungen auf.
RettenÜbertragung der Konfiguration auf das Gerät
 
Kommunikation mit dem Internet konfigurieren
Im Reiter Parameter setzen Sie die Ethernet-Parameter in LAN 1: Die Parameter werden automatisch gespeichert.
 
Konfiguration der Kommunikation mit Geräten
  • Im Reiter Parameter setzen Sie die Parameter für die Modbus- oder Ethernet-Ports in LAN 2.
  • Um die Konfiguration auf das Gerät zu übertragen, klicken Sie auf den entsprechenden Button Speichern.