Testgebiet: LSIG-Test

This article has been translated automatically. See the original version.

Beschreibung

 

LSIG ist der Test, um die LSIG-Schutzaktivität  zu überprüfen. Der Test wird im Ablauf der Berechnung der Schnittpunkte zwischen Interventionskurven der gewählten Schutz(s) durchgeführt. Das Tool ist für alle Rollenstufen, die den Nutzern zugewiesen werden, kostenlos nutzbar. Die Aktivierung der Schutzkacheln hängt von der aktuellen Situation der Schutzpräsenz ab. Wenn im Gerät kein Schutz (L,S,I,G) vorhanden ist, wird der entsprechende Schutz ausgegraut angezeigt und kann nicht für Tests ausgewählt werden.

 *Langzeit-Überstromschutz, kurzzeitiger Kurzschlussschutz, sofortiger Stromschutz, Erdungsfehlerschutz

 

Werkzeugübersicht

 

 

 

TEILBESCHREIBUNG
AKontrollkästchen, um mehrere Schutzoptionen zu verwalten
BSchutztestauswahl und Ergebnisbereich
CStart-/Stopp-Knopfbereich zur Verwaltung der Testausführung 

 

Weitere Details zum Schutz-Reiter zum Testabschnitt:

 

Teilbeschreibung
AHaken Sie ab, um Schutz auszuwählen, die getestet werden soll
BSchutzkennung
CDas Symbol, das das Testergebnis für diesen spezifischen Schutz, Fehlschlag oder Erfolg anzeigt
DDas Ergebnis des Tests auf spezifischen Schutz
EReisezeitbezogene Informationen für diesen speziellen Schutz. Min bezieht sich auf die erwartete Mindestzeit, Actual auf die Reisezeit und Max auf die erwartete maximale Zeit in Sekunden.


 Die Schritte zur Durchführung des LSIG-Tests:

  • Der Benutzer wählt den gewünschten Schutz aus, kreuzt das Kontrollkästchen für jeden an. Um die Auswahl mehrerer Schutzmaßnahmen zu verwalten, können die Kästchen "Alle ankreuzen" und "Alle nicht abgehakt" anklicken.
  • Der Benutzer klickt auf den Button "Start", um den Test für die ausgewählten Schutzmaßnahmen durchzuführen. Das Symbol (C) wird aktualisiert, um den Fortschritt zu informieren, und wird auf "Laufend" geändert. 
  • Sobald der Test abgeschlossen ist (die Ergebnisse für jeden Schutz können in den Symbolen eingesehen werden), fordert das Tool den Benutzer auf, einen Bericht zu erstellen. Wenn der Nutzer zustimmt, wird der  Bericht automatisch erstellt und geöffnet. Außerdem ist der generierte Bericht im Bereich  "Testverlauf" verfügbar, selbst wenn der Benutzer kein angeschlossenes Gerät hat.

     

    Der generierte Bericht enthält Ergebnisseiten für jede getestete Schutzseite und eine eigene Seite, die die Ergebnisse jeder Schutzversicherung in einer konsultierbaren Tabelle darstellt.